Agricultura

Agriculture

A la luz de la creciente inseguridad alimentaria en algunas partes del mundo, la maquinaria agrícola puede desempeñar un papel importante a la hora de ayudar a conseguir eficientemente rendimientos estables de la producción de cultivos. Se utilizan diversos tipos de aperos agrícolas en función de las condiciones medioambientales y de la forma de producción de cultivos específicos en un país o región determinados.

Los tractores son las principales máquinas utilizadas en las labores de producción y manipulación de cultivos. El montaje de aperos en la barra de tracción o en la toma de fuerza (TDF) de un tractor permite cultivar los campos, plantar semillas, esparcir fertilizantes y aplicar productos químicos agrícolas.

Bearings are used throughout various components of the tractor such as the engine, transmission, wheel hubs, etc. under muddy working conditions and heavy load conditions.

Los rodamientos se utilizan en diversos componentes del tractor, como el motor, la transmisión, los cubos de las ruedas, etc., en condiciones de trabajo con barro y cargas pesadas.

Además, los tractores y aperos que se utilizan en los vastos campos de algunas granjas de Europa y Norteamérica son enormes, lo que impone severas exigencias al rodamiento. Es en estas duras condiciones de trabajo donde los clientes esperan que los rodamientos sean altamente fiables y ofrezcan un rendimiento superior en costes.

NSK aplica diversas tecnologías en la fabricación de rodamientos para satisfacer las necesidades de los clientes, incluida la tecnología de tratamiento térmico para una mayor fiabilidad en condiciones de trabajo con barro, la tecnología de materiales para una mayor resistencia en condiciones de cargas pesadas y la tecnología de diseño óptimo para una mayor vida útil. Al esforzarse constantemente por mejorar diversas tecnologías, NSK es una fuerza importante que apoya la agricultura en todo el mundo.


Rodamientos NSK para Tractores

Los tractores son la inversión más común y significativa para los agricultores. Sea cual sea la tarea, son principalmente unidades para acarrear o alimentar maquinaria como sembradoras y segadoras, enfardadoras, arados, gradas y esparcidores de estiércol. Debido a esto, los tractores deben trabajar de manera muy precisa y eficiente y deben ser capaces de soportar las grandes exigencias que se les asignan durante el funcionamiento, donde diferentes parámetros de aplicación y clima pueden conducir a corrosión, vibraciones y suciedad.

 

Rendimiento, eficiencia y confiabilidad son las consideraciones clave a la hora de elegir un tractor. Los rodamientos de alto rendimiento desempeñan un papel importante en el equipo. NSK mantiene relaciones muy estrechas con los principales fabricantes de tractores de todo el mundo utilizando nuestra habilidad y experiencia, ayudamos a los ingenieros a encontrar las soluciones ideales.

 

Estos rodamientos de doble hilera de rodillos cónicos han sido especialmente diseñados para las cajas de cambios de los tractores. Una de las hileras ensambla rodillos más grandes para mejorar su capacidad de carga; la otra hilera de rodillos cónicos ensambla rodillos más pequeños para minimizar la pérdida de energía debido a la fricción. Además, ha sido diseñado para facilitar su manipulación y ensamblaje, ahorrando así tiempo y dinero al usuario final.

 

Consulte más información sobre Rodamientos Cónicos de Doble Hilera para transmisiones de tractor

Agriculture, Tractor, Field

Soporte de Rodamiento tipo brida

La calidad de la tierra es fundamental para el éxito de un agricultor. Un buen suelo asegura que los cultivos tengan un crecimiento óptimo y contengan los mejores nutrientes vitales para las necesidades alimenticias.

 

Para asegurar esta necesidad de calidad, los agricultores dependen de maquinaria de alto grado. Esta es la única forma de cultivar su suelo para que ofrezca las mejores cosechas a largo plazo.

Las gradas de puntas circulares proporcionan la preparación ideal para el crecimiento de plantas y cultivos, crean la mezcla perfecta de paja y tierra que estimula la descomposición y mejora los nutrientes naturales del suelo.

La maquinaria debe ser confiable - incluso en condiciones difíciles frente a la tensión que se le ejerce todos los días.

 

La unidad de rodamientos con brida de NSK con brida de eje integrada y ángulo de contacto de 40 ° está especialmente diseñada para ser libre de mantenimiento.


Consulte más información sobre Unidades de rodamiento sellados tipo  brida

Innovaciones NSK:

Rodamientos de Rodillos Cilíndricos Serie EM
Rodamientos de Rodillos Cilíndricos Serie EW
Rodamientos de Rodillos Cónicos

Agriculture, Soil Machine

La etapa de siembra es crucial para el crecimiento de la planta. Mientras que el momento y el clima son importantes, el uso de sembradoras también garantiza que el granjero sea capaz de recoger una cosecha óptima.


Las sembradoras modernas miden la cantidad de semillas, para garantizar que se distribuyan uniformemente. Ello significa que no se desperdician las semillas valiosas y que las plantas tienen el espacio que necesitan para su óptimo crecimiento.

Antes y después de sembrar, la tierra se fertiliza para aumentar la gama de nutrientes disponibles para las plantas. En general, la fertilización permite generar una mayor producción y un crecimiento más rápido. No obstante, se necesita maquinaria agrícola flexible para garantizar que el proceso de fertilización sea efectivo, económico y ecológico.

 

Los rodamiento de doble hilera de bolas de contacto angular proporciona una protección excepcional contra la contaminación, reduce el desgaste en su superficie y elementos rodantes, limita el ruido y vibraciones, y minimiza el riesgo de fallo de lubricación. También soportan fuerzas radiales y axiales en ambas direcciones, ayudando a los agricultores a obtener resultados óptimos.

 

Rodamientos de Bolas de Doble Hilera de Contacto Angular

Innovaciones NSK:
Soportes Self-Lube®
Insertos Self-Lube® con Sellado Tipo Deflector
Rodamientos Rígidos de Bolas de Alta Capacidad de Carga - Serie HR
Rodamientos para Gradas de Disco

Agriculture, Seeding Machine

Rodamientos NSK para Cosechadoras

La cosecha es la acción más importante del año para cualquier agricultor. En la actualidad, los agricultores pueden optimizar sus resultados aumentando la eficacia y la eficiencia económica de su cosecha. Para ello, necesitan la mejor maquinaria agrícola.

La cosechadora es la máquina más importante para la cosecha de cereales, uva, maíz y otros cultivos agrícolas. Esta máquina puede realizar varias tareas y están expuestas a cargas extremas durante la cosecha; sin embargo, es fundamental que no fallen.

 

Las nuevas unidades de rodamiento tipo deflector de NSK pueden hacer frente a los requisitos más exigentes. Gracias a un sellado especial con un deflector exterior, los convierte en la solución perfecta para su uso en condiciones de suciedad y mucho polvo.


Consulte más información sobre Unidades de Soporte con Brida

Innovaciones NSK:
Rodamientos de Rodillos Cónicos
Rodamientos Rígidos de Bolas

Industry, Agriculture, Harvester

Segadoras

Se ha demostrado que las picadoras son especialmente valiosas para la cosecha de plantas renovables, principalmente hierba, alfalfa, maíz y ensilaje. La cosecha se introduce en la unidad de picado, donde un tambor picador de rotación rápida tritura el material. Durante la cosecha, el funcionamiento de las picadoras tiene que ser fiable, independientemente del tipo de terreno y de la materia prima.

Soluciones de Calidad:

El sellado de los rodamientos de bolas de contacto angular evita que los contaminantes entren en los componentes y garantiza su uso. Los rodamientos están diseñados y funcionan como un par de rodamientos de bolas de contacto angular de una sola hilera con un anillo exterior reforzado en forma de O

Consulte más información de Rodamientos de Contacto Angular


Innovaciones NSK:
Insertos con SellOS de Triple Labio
Rodamientos de Rodillos Cilíndricos Serie EW

Industry, Agriculture, Agri, Harvester

Rodamientos NSK para Máquinas de Heno

Las cosechadoras de autopropulsión de gran tamaño  de  son las máquinas de recolección de heno más utilizadas. Aseguran que la hierba se corte y se pueda utilizar como forraje para los animales durante el invierno.

Los cortes se dejan en los campos durante varios días antes de que se sequen al aire. Para asegurar que se secan rápidamente, las henificadoras giran varias veces los cortes y las hileradoras rotativas los colocan en hilera. Es importante que las máquinas se adapten correctamente al terreno para asegurar que el heno no se deteriore y que el forraje no se contamine.

Cuando los cortes están secos, normalmente se utilizan las empacadoras para crear pacas de heno redondas o cuadradas, que pueden llegar a pesar cientos de kilos. Entonces, el heno se puede almacenar durante más de un año y utilizarse como alimento para el ganado.

 

Los rodamientos que incorporan el innovador sellado de triple labio de NSK son perfectos para cosechadoras e hileradoras rotativas. Protegen los rodamientos de la contaminación como el polvo, la suciedad y el agua. Garantizan una vida útil más larga, prolongan los intervalos de reposición y con ellos se reducen los costos de mantenimiento.

 

Consulte más información sobre Insertos con Sello de Triple Labio


Innovaciones NSK:
Soportes Self-Lube®
Rodamientos de Rodillos Esféricos NSKHPS 
Rodamientos de Doble Hilera de Bolas de Contacto Angular

Agriculture, Hay Rake

El ahorro de costos para el cliente es la mejor referencia de nuestro éxito. A continuación se enumeran algunos ejemplos de casos de éxito por sector. >>

NSK Historias de éxito

Troubleshooting, Ball Screw, Flaking, Shaft

No permita que sus rodamientos fallen de forma prematura o inesperada. Ahórrese problemas y dinero con las herramientas de resolución de problemas de NSK. >>

Resolución de problemas