Industria Cementera

Cement

NSK cree que el tiempo de inactividad no planificado no es una opción: ¡Mantenga su maquinaria en funcionamiento durante todo el año!

En estrecha colaboración con los sectores de la minería, el cemento y el hormigón premezclado/agregados, seguimos ampliando nuestra experiencia y nuestros conocimientos de los procesos industriales, las aplicaciones y las áreas problemáticas. A través de una estrecha colaboración con los fabricantes de equipos y los usuarios finales, los ingenieros de NSK trabajan incansablemente para comprender los requisitos y ofrecer soluciones fiables. Nuestros productos están diseñados para superar los tiempos de inactividad imprevistos y los problemas inherentes a la contaminación y las vibraciones.

Los productos, servicios y soluciones de NSK se centran en la fiabilidad, la calidad y la reducción del mantenimiento, factores críticos para mejorar el tiempo de actividad y sus resultados. Gracias a su amplio conocimiento de los entornos operativos más exigentes, NSK ofrece rodamientos especialmente adaptados a las necesidades de la industria cementera.


Cementera  - ¡Sin problemas de contaminación!

Los rodamientos NSK y el soporte de nuestos ingenieros le ayudarán a mejorar la vida útil y el rendimiento de su maquinaria sean cuales sean las condiciones: humedad, calor, polvo, vibraciones o cargas.

La contaminación es un problema constante, a largo plazo reduce la efectividad de la maquinaria y provoca periodos de inactividad imprevistos; el 80% de los fallos prematuros en los rodamientos sigue siendo consecuencia de una mala lubricación y elevados niveles de contaminación.


Gracias a nuestras CUATRO TECNOLOGÍAS ESENCIALES , en NSK impulsamos la innovación en materiales, lubricación, sellado y diseño de los rodamientos, creando rodamientos que resisten la descamación, el desgaste y la adherencia provocados por la contaminación.

Las empresas asociadas a NSK ofrecen soluciones personalizadas que se adaptan a los objetivos de su empresa, mejorando así la eficiencia de las aplicaciones, como son:

 

  • Hornos 
  • Molinos trituradores
  • Molinos de bolas
  • Bombas y reductores
  • Prensas de rodillo hidráulicas
  • Ventiladores y unidades de acondicionamiento de aire
  • Motores
  • Bandas transportadoras
Cement, Plant

What can help eliminate failures?

¿Qué puede ayudar a evitar los fallos?

 

Los componentes que presentan un mayor número de fallos en las bandas transportadoras son los rodamientos de las poleas, seguidos por los rodamientos del motor y del reductor, aunque los rodamientos no siempre son la principal causa del problema. Prolongar la vida útil del rodamiento es vital para mejorar la duración de la banda transportadora.

Los ingenieros de NSK le ayudarán en la elección del rodamiento más adecuado para su maquinaria, aplicación, proceso y condiciones, garantizándo el máximo aprovechamiento de su equipo.

Rodamientos NSKHPS, se han diseñado con la finalidad de reducir el número de fallos y conseguir una vida útil más prolongada.
Rodamientos TF, rodamientos de acero resistente, se desarrollaron para reducir el desgaste causado por contaminantes, ampliando la producción en zonas difíciles.
Rodamientos Molded-Oil, ayudan a superar los problemas de lubricación, reduciendo el número de fallos.
Rodamientos Long-life-VS,  ofrecen una elevada confiabilidad operativa, necesitan muy poco mantenimiento y están diseñados para soportar los mayores grados de tensión, vibración y desalineación.

Quarry, Mining , Construction, conveyor

¿Cómo hacer que una bomba funcione por más tiempo?

La mayoría de las empresas revisan las bombas hasta que fallan. Las bombas son componentes vitales en los procesos y la maquinaria industrial de las empresas cementeras y agregados, por lo cual es importante que funcionen de forma eficiente; con mantenimiento y lubricación adecuados pueden funcionar durante más tiempo.

Los fallos más habituales en las bombas centrífugas se producen en los sellos, el lubricante y los rodamientos. Los tres componentes están relacionados: si fallan los sellos puede fallar el rodamiento, lo mismo si no están lo bastante lubricados, los rodamientos puede fallar poco tiempo después.

¡Ayudamos a solucionar sus problemas!

Trabajamos con usted para que siga siendo competitivo en su mercado.

El Programa de Mejora de Activos (AIP) de NSK se centra en solucionar problemas que involucran tiempo y dinero. El AIP cuenta con antecedentes de éxito demostrado entre sus clientes, que han conseguido una rentabilidad en todas y cada una de las etapas del proceso.

Descubra cómo NSK ha ayudado a sus clientes a conseguir beneficios reales en sus procesos y los resultados finales a través del Programa AIP.

 

Conveyors in a stone  quarry

Rodamientos Serie TF

Diseñados para mejorar el rendimiento de los rodamientos sometidos a condiciones operativas severas. Combinan mayor vida útil, mayor resistencia al calor, al desgaste y a la adherencia.  >>

Agri Disc Hub

Rodamientos de Bolas de Contacto Angular Serie NSKHPS

Especialmente diseñados para alta velocidad, mayor vida de funcionamiento, baja vibración y rumorosidad en las aplicaciones de bombas y compresores y para cubrir las necesidades de la industría.  >>

Rodamientos Molded-Oil

Lubricados con un aceite sólido impregnado, patentado por NSK, llamado Molded-Oil. Los rodamientos Molded-Oil son apropiados para operar en ambientes corrosivos y contaminados por el polvo. >>

Rodamientos de Rodillos para Cribas Vibratorias

Diseñados especificamente para resistir ambientes de trabajo duros y vibraciones frecuentes.  >>

Rodamientos con Alojamiento Integrado

Alojamientos personalizados para fabricantes de cribas vibratorias  >>

El ahorro de costos para el cliente es la mejor referencia de nuestro éxito. A continuación se enumeran algunos ejemplos de casos de éxito por sector. >>

NSK Historias de éxito

Troubleshooting, Ball Screw, Flaking, Shaft

No permita que sus rodamientos fallen de forma prematura o inesperada. Ahórrese problemas y dinero con las herramientas de resolución de problemas de NSK. >>

Resolución de problemas