Moldeo por Inyección

Para producir piezas de plástico con gran precisión dimensional, las máquinas de moldeo por inyección se accionan cada vez más eléctricamente. La prensa eléctrica es superior a la hidráulica tradicional porque es más limpia y consume menos energía. Su demanda crece en proporción a la necesidad de responder a los problemas medioambientales.
Con el cambio al moldeo por inyección eléctrica, los clientes exigen ahora fiabilidad en entornos mucho más duros. Los productos NSK de alta capacidad de carga son piezas importantes, esenciales para las partes de transmisión mecánica, incluyendo la:
- cilindro de inyección
- cilindro de sujeción del molde
- eje eyector
- cilindro de prensa
- unidad de plastificación
Los tornillos de bolas para accionamientos de alta carga son uno de los productos que NSK fabrica para máquinas de moldeo por inyección. La disposición de los canales de circulación se ha optimizado, el diámetro de las bolas se ha hecho lo más grande posible y la ranura de las bolas se ha diseñado especialmente para cargas elevadas. Los tornillos de bolas tienen una capacidad de carga muy mejorada.
Además, como apoyo a estos tornillos de bolas para accionamientos de alta carga, NSK ofrece rodamientos axiales de bolas de contacto angular (para máquinas de moldeo por inyección) de apoyo de tornillos de bolas de alta capacidad de carga que utilizan bolas de gran diámetro, y guías de rodillos fabricadas con las tecnologías punteras de NSK y que presentan una gran capacidad de carga, una alta rigidez y la posibilidad de ser utilizadas en entornos limpios controlados. NSK contribuye al futuro de las máquinas de moldeo por inyección como único fabricante que ofrece un servicio integral de desarrollo y venta de piezas mecánicas esenciales.
Experiencia y Tecnología NSK

Si observamos la historia del desarrollo de las máquinas de moldeo por inyección eléctrica, en 1996 NSK lanzó el modelo HTF de tornillos a bolas para altas velocidades y cargas pesadas, que aumentaba considerablemente la carga nominal y la carga máxima admisible. En 2000, NSK anunció una nueva serie de rodamientos axiales de bolas de contacto angular para soportar los tornillos de bolas de alta carga del modelo HTF. Esta nueva serie ofrecía mayores velocidades y mayor facilidad de montaje que los rodamientos de rodillos empleados anteriormente. Desde la actualización a la serie NSKTAC03 en 2013, los rodamientos de bolas de contacto angular han superado a los rodamientos de rodillos como la opción preferida para aplicaciones de soporte de tornillos de bolas, y la conversión desde los rodamientos de rodillos continúa acelerándose.
En 2007, NSK anunció el «sellado A1 de alta velocidad y alta carga con grasa» como respuesta a los recientes problemas medioambientales, contribuyendo a nuevas mejoras medioambientales y a la reducción de lubricantes.
Tornillos de Bola
- Más ahorro energético, más eficiente y más limpio que los sistemas de accionamiento hidráulico gracias a su junta de alto rendimiento
- Gran exactitud de posicionamiento
- Larga vida útil gracias a los materiales de alta calidad
- Distribución constante de la carga en toda la longitud de la tuerca
- Diversas opciones de aplicación gracias a las máximas capacidades estáticas y velocidades de rotación
Guías Lineales
- Movimiento de baja fricción bajo cargas pesadas
- Elevada capacidad de carga y rigidez incluso con cargas cambiantes
- Ideal con unidades de lubricación a largo plazo K1 para un funcionamiento de bajo mantenimiento
- Desde componentes estándar especialmente económicos hasta soluciones a medida
Compartir