Energía Eólica

La energía eólica sigue expandiéndose por todo el mundo como fuente de energía limpia en la lucha contra el calentamiento global.
Los aerogeneradores pueden ser máquinas enormes. Algunas turbinas actuales de 2 megavatios tienen palas de casi 40 metros de longitud con una altura del buje del rotor de 60-100 metros. Las turbinas también son pesadas: una sola unidad puede pesar más de 200 toneladas. Los rodamientos de los aerogeneradores se construyen a la medida de estas enormes estructuras, con diámetros de agujero de entre 100 y 700 mm y anchuras de 2 metros o más.
Muy pocos fabricantes en todo el mundo pueden ofrecer un suministro estable de rodamientos tan grandes; sin embargo, NSK destaca por su excepcional capacidad de producción y su red global de ventas y servicios. NSK entró en el mercado a finales de la década de 1990, suministrando rodamientos fiables a la industria europea de turbinas eólicas, antes de expandirse a Estados Unidos, China, India y otros países.
Los rodamientos de NSK son utilizados por nueve de los diez principales fabricantes de aerogeneradores del mundo, por lo que la trayectoria de NSK refleja nuestro compromiso de servir a los fabricantes de aerogeneradores y nuestro compromiso con el medio ambiente.
Condiciones de operación: Cargas Variables
La multiplicadora principal de las turbinas eólicas convierte el rotor de baja velocidad en generador de alta velocidad. Estos equipos son utilizados normalmente en las turbinas de más de un megavatio, constan como mínimo de una fase planetaria y de una o dos fases de engranajes rectos. Las condiciones de funcionamiento de las turbinas eólicas exigen elevadas demandas de los rodamientos utilizados para los ejes individuales y los componentes de los transmisores.
Las constantes variaciones en las velocidades del viento hacen que los rodamientos estén sometidos a condiciones de carga variables. Las turbinas se desconectan cuando está en calma o hay fuertes vientos y son estacionarias o giran a muy baja velocidad. Cuando la turbina está estacionaria, se producen cargas puntuales que pueden provocar una falsa explosión. El funcionamiento en ralentí con rotación a muy baja velocidad es especialmente problemático, ya que la multiplicadora se ejecuta muy lentamente, y a menudo sin carga. Esto evita que se forme una película de lubricante adecuada, provocando un mayor deslizamiento de los componentes del rodamiento en lugar de fricción por rodadura.
Otro factor importante es el peso de la multiplicadora, que debe ser el mínimo, ya que la unidad está instalada a una altura de hasta 120m, los rodamientos deben diseñarse en proporción.
Cuando diseñamos rodamientos para una multiplicadora principal, se cumple con las normas internacionales y nuestro trabajo está supervisado por institutos oficiales. Cada rodamiento está diseñado para una vida útil prevista mínima de 20 años, esto sólo resulta posible si los datos de las condiciones ambientales y de funcionamiento se han incorporado a los cálculos de la forma más precisa posible.
El software STIFF desarrollado por NSK permite tener en cuenta todos los aspectos específicos del funcionamiento (cargas, diseño de los rodamientos, condiciones ambientales, propiedades de los materiales, temperaturas, lubricación, etc.).
Los rodamientos de rodillos cónicos HR y los rodamientos de rodillos cilíndricos de NSK resultan ideales para las multiplicadoras, ya que siguen siendo confiables a pesar de las cargas variables y también presentan índices de carga elevados. Pueden distribuirse en varias configuraciones diferentes, como rodamientos fijo/libre, configuraciones de rodamientos especiales o rodamientos flotantes.



Rodamientos Serie TF
Diseñados para mejorar el rendimiento de los rodamientos sometidos a condiciones operativas severas. Combinan mayor vida útil, mayor resistencia al calor, al desgaste y a la adherencia. >>
Rodamientos de Rodillos Esféricos con Jaula CAM
Diseñados para soportar los exigentes entornos de trabajo de la industria pesada. Ensamblados con jaula de bronce mecanizado de elevada resistencia mecánica. >>
Rodamientos de Rodillos - Serie NSKHPS
Cumplen con los requisitos más exigentes de operación y se caracterizan por su elevada resistencia a las cargas y por sus altos índices de velocidad. >>
Rodamientos de Rodillos Cilíndricos - Serie EW
Presentan alta capacidad de carga y alto rendimiento con jaula de acero. >>
Rodamientos de Rodillos Cilíndricos - Serie EM
Presentan elevada capacidad de carga y baja rumorosidad, con jaulas de bronce de precisión de un cuerpo. >>
Rodamientos de Bolas con Recubrimiento Superficial Cerámico
Rendimiento óptimo en condiciones de trabajo especiales y demasiado extremas para los rodamientos con materiales estándard. Reducen significativamente los daños debidos a la corrosión eléctrica >>
Compartir