Mood 3 Products

Rodamiento de Cuello de Cilindro con material STF

Los Rodamientos de Cuello de Cilindro con material STF (Super-Tough) de NSK son los primeros rodamientos de rodillo de alto rendimiento y muy duradero del mundo.

Descripción de la Condición

  • Contaminación
  • Alta Carga
  • Alta Temperatura

Industrias

  • Acero y No-ferrosas

Características del producto

  • Tecnología de materiales de acero.
  • Tecnología especial de tratamiento térmico.
  • Tecnología óptima de diseño de componentes químicos.
  • Disponible para rodamientos de cuatro hileras de rodillos cilíndricos y cuatro hileras de rodillos cónicos.

Beneficios

  • Vida útil 10 veces más larga que la de los rodamientos convencionales que operan bajo condiciones contaminadas.
  • La vida der servicio es el doble que la de los rodamientos convencionales que operan bajo condiciones de lubricante limpio.
  • La tasa de desgaste se ha reducido a menos de un tercio de los rodamientos convencionales.
  • La resistencia a las convulsiones se ha mejorado en más del 40%.
  • Estabilidad dimensional superior.
  • La resistencia térmica mejorada proporciona una vida útil de alta temperatura (máximo 160°C) que es 4 veces más larga que la de los rodamientos convencionales.