Soporte de Tornillos de Bolas
Vista previa

Los rodamientos de agujas se clasifican como radiales o axiales en función de la dirección de la carga que soportan.
Los rodillos de agujas son de tres a diez veces más largos que su diámetro y presentan una capacidad de carga radial relativamente grande.
Compartir