Lubricación por Aceite/Aire

En el área de lubricación con grasa para rodamientos de alta velocidad se han logrado progresos significativos y aumentos en la producción. Sin embargo, la lubricación de la grasa todavía se empuja a sus límites, que se puede superar solamente con una lubricación del aceite. La Lubricación de aceite/aire de NSK funciona como una lubricación segura, económica y libre de contaminación. Con un orificio de lubricación (ranura y agujero en el anillo exterior), la cantidad de lubricante puede controlarse y liberarse con precisión en el rodamiento, incluso a alta velocidad. Esto reduce el número de piezas en el rodamiento y simplifica la construcción general posible del eje.
Descripción de la Condición
- Alta Precisión
Industrias
- Máquina Herramienta
Características del producto
- Rodamiento de bolas de contacto angular de super precisión.
- Los rodamientos cumplen con los normativa ISO en las series 10 y 19.
- Sello Integrado con el anillo O-Ring en NBR.
- Para eje fijo y eje libre.
Beneficios
- Lubricación directa en los elementos rodantes.
- Mayor vida del cojinete y del husillo.
- Lubricación segura.
- Mayor rigidez del husillo.
- Construcción de husillo compacto.
- Reducción de costos.
Compartir