Mood, Industries, 1600x230

Introducción

Un fabricante internacional de producto textil estaba experimentado frecuentes fallos en los rodamientos de una cinta de lavado.  NSK realizó un análisis de fallos de los rodamientos y se demostró que dichos fallos eran debidos al ingreso de agua y productos químicos en los rodamientos.  El cliente solicitó a NSK una solución a este problema.  Se acordó el cambio de los rodamientos estándard por rodamientos Molded-Oil resultando un incremento sustancial de la vida de los rodamientos.

Others, textile, belt washing
  • Aplicación de cinta de lavado
Molded-Oil, Spacea, Comp
  • Rodamientos Molded-Oil

Factores Clave

  • Importante volumen de líneas de cintas de lavado
  • Ingreso de agua
  • Solución de NSK: cambio de los rodamientos estándar por rodamientos de bolas Molded-Oil de NSK
  • Sin fallos en los rodamientos durante 12 meses
  • Mejora de la productividad
  • Se generó un Ahorro de Costes o Cost Saving

Propuesta de Valor

  • Los ingenieros de NSK realizaron un análisis de fallos donde detectaron el ingreso de agua y productos químicos en los rodamientos
  • NSK recomendó sustituir los rodamientos de bolas estándard por rodamientos de bolas Molded-Oil
  • El cliente realizó dichos cambios y el resultado fue un incremento de la vida del rodamiento pasando de 3 a 12 meses
  • Este cambio supuso un incremento de productividad y una reducción de los costes de mantenimiento
  • No se necesita re-lubricación

Características del producto

  • Disponible para apliaciones de alta velocidad
  • Disponible para Rodamientos de Bolas, Rodamientos de Rodillos Esféricos y de Rodillos Cónicos
  • Anti corrosión - Acero Inoxidable para ambientes corrosivos
  • Diseñado especialmente para aplicaciones donde hay contacto con líquidos y productos químicos
  • Sellados de goma de nitrilo
  • Disponible con sellado de contacto para rodamientos de bolas
  • Minimiza las fugas de aceite lubricante
  • Incrementa la vida útil
  • No necesita re-lubricación
  • Suavidad de rotación en los elementos rodantes
Desglose del beneficio aportado
Diseño Antiguo Costo Solución NSK Costo
Costes de lubricación: Re-lubricación € 1.200 Costes de lubricación: Sin re-lubricación € 0
Costes de ingeniería: Coste por mantenimiento € 7.800 Costes de ingeniería: Sin costes por mantenimiento € 0
Coste Total Anual € 9.000 € 0

Referencia:SS-SP-1015