Success Story
Industria: Acero y No-ferrosas
Aplicación: Laminador en Frío
Cost Saving: $17,472
Introducción
En una aplicación tipo laminación, se venían sustituyendo los rodamientos de rodillos esféricos cada 3 o 4 meses por roturas imprevistas debido a las severas condiciones de funcionamiento. Esta situación ocasionaba costosas paradas imprevistas además de mermas en los ratios de producción. NSK propuso ensamblar rodamientos STF fabricados con acero de alta tecnología Super-Tough y adecuado para operar en condiciones de elevada contamientación sólida. Después de 4 meses de funcionamiento, los rodamientos fueron analizados para determinar la vida residual de los mismos que se cuantificó entre 29 y 59 meses. Desde entonces, se reemplazan anualmente en la parada programada de mantenimiento.

- Laminador en Frío

- Rodamientos de Rodillos Esféricos STF - Long-Life Super-Tough
Factores Clave
- Laminador en Frío
- Condiciones extremadamente severas
- Vida de los rodamientos: 3-4 meses
- El análisis de los rodamientos y grasa determinó que la causa del fallo era la contaminación
- Solución de NSK Solution: Rodamientos de Rodillos Esféricos STF - Long-life Super-Tough
- Nivel de vida más elevado y mayor resistencia térmica y al desgaste así como estabilidad dimensional incrementada
- Incremento de la vida pasando de 3-4 meses a 29-50
- Se consigue un cost saving de la aplicación
Propuesta de Valor
- El departamento técnico de NSK analizó muestras de grasa e inspeccionó los rodamientos para encontrar la causa del fallo prematuro
- Los ingenieros de NSK recomendaron ensamblar Rodamientos de Rodillos Esféricos STF - SuperTough Steel
- Después de cuatro meses los rodamientos con material STF fueron analizados para determinar la vida residual de los mismos
- Los resultados mostraron que los rodamientos podían seguir trabajando por mucho más tiempo (10 veces la vida inicial)
- Importante reducción de costos debida a que no existen paradas imprevistas ni mermas en los ratios de producción
Características del producto
- Material especial
- Nueva tecnología en el tratamiento térmico aplicado al acero
- Optimización en la composición química
- TF, NTF, HTF STF, WTF – materiales disponibles para cualquier entorno
- Vida en servicio 10 veces superior al rodamiento convencional operando en ambientes de funcionamiento expuestos a partículas contaminantes
- Vida en servicio 2 veces superior al rodamiento convencional operando en ambientes limpios
- Mejora su resistencia térmica a operar en condiciones de funcionamiento máximo a 160°C
- Niveles de desgaste interno superficial reducido a un tercio con respecto de los rodamientos convencionales
- Resistencia al desgaste incrementada en más del 40%
Desglose del beneficio aportado
Diseño Antiguo | Costo | Solución NSK | Costo | |
---|---|---|---|---|
Costes rodamiento: Costos de Rodamientos de Rodillos Esféricos estándard por año | $10,290 | Costes rodamiento: Costos de Rodamientos de Rodillos Esféricos con Acero Super-Tough por año | $3,430 | |
Costes de pérdida de producción: Tres horas de paros de producción y remplazo de rodamientos Tres paros imprevistos por año |
$9,647 | Costes de pérdida de producción: No existen paros de producción imprevistas El remplazo se realiza durante la parada anual |
$0 | |
Costes de ingeniería: Costo de Mantenimiento: 3 horas por parada |
$1,286 | Costes de ingeniería: Costos de Montaje Incluidos en el plan anual de Mantenimiento |
$321 | |
Coste Total Anual | $21,223 | $3,751 |
Referencia:SS-SP-7004
Compartir