Success Story
Industria: Alimentación y Embotellado
Aplicación: Cinta Transportadora
Cost Saving: $10,159
Introducción
Una empresa de procesamiento de vegetales experimentaba frecuentes fallos con los rodamientos de bolas montados en uno de sus sistemas de transporte. NSK fue requerida para investigar el problema. Durante dicha investigación se determinó que el problema era debido al ingreso de gran cantidad de agua en los rodamientos expulsando la grasa de los mismos. Por ello, NSK sugirió los rodamientos Molded-Oil sellados, resistentes a la corrosión lo que supuso un incremento de la vida del rodamiento muy considerable, pasando aproximadamente de 2 semanas a más de 9 meses.

- Banda Transportadora

- Rodamientos Molded-Oil
Factores Clave
- Banda Transportadora
- Procesamiento de vegetales
- Fallos frecuentes de los rodamientos estándard
- Sólo 2 semanas de vida de servicio de los rodamientos
- Incremento de la vida requerido
- Solución de NSK: Rodamientos Molded-Oil
- Resultado: La vida de los rodamientos incrementó de 2 semanas a más de 9 meses
Propuesta de Valor
- La investigación llevada a cabo por NSK reveló que había un importante ingreso de agua y ésto era el causante de los problemas (la grasa de los rodamientos era expulsada)
- Se ensamblaron rodamientos Molded-Oil resistentes a la corrosión
- La vida de servicio se incrementó significativamente
- Se realizó un Ahorro de Costos
Características del producto
- Molded-Oil proporciona un suministro continuo de aceite lubricante
- Acero inoxidable para ambientes corrosivos
- Al no usar grasa y no relubricar se mantiene un entorno de operación limpio
- Vida de funcionamiento más de dos veces superior a la lubricación por grasa, en ambientes contaminados por grasa o polvo
- Sellado de contacto disponible en las gamas estándar de rodamientos de bolas
- Reduce el número de mantenimientos gracias al suministro continuo de aceite lubricante. Disponible para aplicaciones de alta velocidad
- Disponible en rodamientos de bolas , rodamientos de rodillos esféricos y cónicos


Desglose del beneficio aportado
Diseño Antiguo | Costo | Solución NSK | Costo | |
---|---|---|---|---|
Costes de lubricación: Costos de Lubricación | $6,955 | Costes de lubricación: Sin costos de Lubricación | $0 | |
Costes de ingeniería: Costes por montaje y desmontaje de los rodamientos | $3,204 | Costes de ingeniería: Sin costos por montaje y desmontaje de rodamientos | $0 | |
Coste Total Anual | $10,159 | $0 |
Referencia:SS-SP-1022
Compartir