Success Story
Industria: Alimentación y Embotellado
Aplicación: Cortadoras de Pasteles
Cost Saving: $9,942
Introducción
Un cliente tenía fallos repetidos en los rodamientos de las poleas en las sierras de las cortadoras de pasteles. Se cambiaban aproximadamente 20 juegos de rodamientos al año, fallando cada 4 ó 6 semanas. Las investigaciones de NSK mostraron que los fallos estaban causados por la entrada de agua y partículas sólidas. NSK recomendó reemplazar los rodamientos estándar por unidades NSK Molded-Oil. Se realizó una prueba a partir de la cual los fallos se redujeron significativamente, incrementando la vida hasta las 26 semanas, resultando en un incrementó de la productividad y un ahorro de costos.

- Cortadora de Pasteles

- Rodamientos Molded-Oil
Factores Clave
- Aproximadamente 40 rodamentos al año eran remplazados por fallos frecuentes
- Muchas horas de mano de obra para la sustitución de los rodamientos
- Pérdida de producción por inactividad de la máquina debida a los paros de mantenimiento
- Solución de NSK: Rodamientos de Bolas Molded-Oil
- Mejora de la productividad
- Importante ahorro de costos alcanzado
Propuesta de Valor
- La revisión de la aplicación por parte de NSK determinó que los rodamientos fallaban por falta de lubricación y por la penetración de agua y partículas sólidas
- Una vez completada la revisión de la aplicación, NSK recomendó ensamblar rodamientos de Bolas Moled-Oil
- Se realizó una prueba con los rodamientos de Bolas Molded-Oil
- El resultado fue un incremento sustancial de la vida del rodamiento y una reducción de paradas de la máquina por mantenimiento
Características del producto
- Molded-Oil proporciona un suministro continuo de aceite lubricante
- Al no usar grasa y no relubricar, se mantiene un entorno de operación limpio
- Vida de funcionamiento más de dos veces superior a la lubricación por grasa, en ambientes contaminados por agua o polvo
- Sellado de contacto disponible en las gamas estándard de rodamientos de bolas
- Reduce el número de mantenimientos gracias al suministro continuo de aceite lubricante. Disponible para aplicaciones de alta velocidad
- Disponible en Rodamientos de Bolas, de Rodillos Esféricos y Rodillos Cónicos
- Acero inoxidable para ambientes corrosivos


Desglose del beneficio aportado
Diseño Antiguo | Costo | Solución NSK | Costo | |
---|---|---|---|---|
Costes rodamiento: Costo de Rodamientos | $549 | Costes rodamiento: Costo de Rodamientos Molded-Oil | $567 | |
Costes de ingeniería: Mantenimiento | $1,080 | Costes de ingeniería: No se requiere de mantenimiento | $0 | |
Costes de ingeniería: Mano de obra | $5,389 | Costes de ingeniería: Mano de obra: Ningun costo | $0 | |
Costes de ingeniería: Costos adicionales de reemplazo: Cuchilla y Eje | $3,541 | Costes de ingeniería: Costos adicionales de reemplazo: Cuchilla y Eje | $50 | |
Coste Total Anual | $10,559 | $617 |
Referencia:SS-SP-2073
Compartir