Mood, Industries, 1600x230

Introducción

Un fabricante de acero experimentaba fallos regulares en su Planta de Preparación de Mineral (OPP). La planta estaba equipada con unidades de rodamientos instalados en un eje de 60 mm y funcionando aproximadamente a 1485 rpm. Se informó a los expertos de NSK que el rodamiento ensamblado estaba fallando y se solicitó realizar un análisis de vibración en el estado actual de la aplicación. Se realizó una evaluación por un ingeniero cualificado bajo especificación ISO 14836-2. En el reemplazo de los rodamientos, NSK realizó unas lecturas iniciales y dichas lecturas se siguieron realizando durante las siguientes semanas para analizar las condiciones y predecir el fallo.

Steel - Metals, dust extraction fan unit
  • Planta de Preparación de Mineral
  • Condition Monitoring Service (CMS)

Factores Clave

  • Ventilador de Extracción de Polvo
  • Motor eléctrico acoplado a una transmisión por correa con una velocidad de producción de 1.485 rpm
  • Fallos en los soportes de rodamientos, rodamientos de rodillos esféricos con soportes partidos
  • Solución de NSK: Condition Monitoring Service (CMS) con análisis de vibración en 3 ocasiones distintas:  con los rodamientos iniciales, después del cambio de rodamientos y pasado un mes.
  • Después de la sustitución del rodamiento, el análisis de vibraciones detectó un desequilibrio debido a la adición de un brazo de metal que se usa para detectar la rotación y que se añade al final del eje. El desequilibrio habría añadido cargas al sistema y reducido la vida del rodamiento y resto de componentes. Ésto debía ser corregido por el cliente y verificado de nuevo por NSK en la tercera visita

Propuesta de Valor

  • El Condition Monitoring Service de NSK analiza el estado actual para ayudar a reducir el número de fallos y paradas no planificadas. Se detectó el problema del rodamiento y se realizó la sustitución.
  • Después de un mes, se realizó una segunda visita donde se vió que las condiciones del rodamiento eran aceptables pero todavía se detectaban algunos desequilibrios en la aplicación. Ésto debía ser corregido por el cliente y chequeado en una tercera visita al cabo de un mes.
  • En la tercera visita, NSK Condition Monitoring servicio detecta el desequilibrio se redujo considerablemente, pero aún estaba presente. El análisis detectó cierta resonancia estructural de la base.
  • Esto era debido a la tensión de la correa que actúa sobre la estructura revelando un tornillo suelto en la base del motor. El cliente ajustsó el motor pero no aseguró los cuatro pernos correctamente.
  • El cliente aseguró los pernos sueltos y la aplicación funcionó perfectamente sin más problemas

Características del producto

  • Evaluación en directo de las condiciones de trabajo de las máquinas mientras éstas siguen funcionando
  • Predecir la vida de los componentes críticos de la máquina permite al cliente planificar las acciones de mantenimiento con más precisión
  • Alerta tempana de los problemas que ocurren en la máquina.  El Condition Monitoring es el método más eficaz para detectar los signos de desgaste de la máquina
  • Soporte de los Ingenieros de NSK in situ
  • NSK como proveedor global puede ayudarle en la gestión y planificación de piezas de recambio críticas de rodamientos y componentes.
  • Mejoras en el rendimiento y  ahorro de costes operativos
Desglose del beneficio aportado
Diseño Antiguo Costo Solución NSK Costo
Costes de ingeniería: Costo del aire comprimido para enfriar los rodamientos $95,323 Costes de ingeniería: Se elimino el uso de aire comprimido $0
Costes rodamiento: Sin costos adicionales gracias a los Rodamientos de Rodillos Esféricos NSKHPS ensamblados en Soportes Bipartidos SNN con sellos laberínticos $0 Costes rodamiento
Coste Total Anual Diseño Antiguo Solución NSK

Referencia:SS-SP-2079