Introducción

Un cliente experimentaba altas temperaturas en un extractor de polvo de una planta de procesado de minerales. El rodamiento era enfriado utilizando aire comprimido significando un coste extra adicional.
Los ingenieros de NSK llevaron a cabo un estudio de la aplicación que incluía un control de la temperatura y determinaron que las altas velocidades operativas eran la causa de la abrasión de los labios de los sellados, el exceso de lubricación y de la temperatura de funcionamiento. NSK recomendó el montaje de Rodamientos de Rodillos Esféricos de NSKHPS y Soportes Bipartidos SNN con sellos laberínticos, junto con algunas recomendaciones de lubricación en referencia a los intervalos y las cantidades de grasa. Una vez aplicada la nueva propuesta, el cliente experimentó una importante reducción de la temperatura operativa así como un ahorro significativo de costos.

Steel - Metals, Dust Extraction Fan
  • Extractor de Polvo
Plummer Block - SNN Cut model
  • Soporte Bipartido - Serie SNN

Factores Clave

  • Extractor de Polvo
  • El sobrecalentamiento de los rodamientos era compensado utilizando aire comprimido
  • Cantidades e intervalos de lubricación incorrectas
  • Solución NSK: Rodamientos de Rodillos Esféricos NSKHPS y Soportes Bipartidos SNN con sellados laberínticos
  • Ahorro significativo de costos al dejar de enfriar los rodamientos con aire comprimido

Propuesta de Valor

  • Los ingenieros de NSK analizaron la aplicación, incluyendo el análisis de temperatura así como un informe detallado de las condiciones de los rodamientos
  • Se recomendaron Rodamientos de Rodillos Esféricos NSKHPS ensamblados en Soportes Bipartidos SNN con sellos laberínticos además de sugerir cambios en los intervalos y cantidades de lubricación
  • Se realizó una prueba de los rodamientos NSKHPS con la supervisión de los ingenieros de NSK para asegurar la correcta instalación y implementación de las medidas recomendadas
  • El cliente incrementó la productividad, redujo los costos de mantenimiento y eliminó el uso del aire comprimido

Características del producto

  • Equipados con 2 agujeros de lubricación y 1 agujero de drenaje
  • Incremento de la capacidad de carga en rodamientos de rodillos esféricos
  • Fundición sólida para los pasadores de fijación
  • Marcas centrales para facilitar la alineación
  • Soportes de alto rendimiento – disponen de hasta 5 sellados diferentes:

    - Doble sellado / Sellados en V / Sellados de Fieltro / Sellados Laberínticos / Sellados Taconite

  • Facilidad de ensamblaje y alineamiento
  • Alta rigidez (minimizando la deformación del asiento del rodamiento)
  • Amplio rango de sellados y disposiciones para cubrir cualquier necesidad
  • Buena transferencia de calor
  • Los soportes pueden funcionar con rodamientos de bolas de doble hilera autoalineables y con rodamientos de rodillos esféricos de doble hilera
  • Bajo costo de mantenimiento
Desglose del beneficio aportado
Diseño Antiguo Costo Solución NSK Costo
Costes de ingeniería: Costo del aire comprimido para enfriar los rodamientos $95,323 Costes de ingeniería: Se elimino el uso de aire comprimido $0
Costes rodamiento: Sin costos adicionales gracias a los Rodamientos de Rodillos Esféricos NSKHPS ensamblados en Soportes Bipartidos SNN con sellos laberínticos $0 Costes rodamiento
Coste Total Anual $95,323

Referencia:SS-SP-2049