Success Story
Industria: Máquina Herramienta
Aplicación: Fresadora Horizontal
Cost Saving: $25,709
Introducción
Una compañía especializada en el mecanizado de metales tenía problemas continuos de rendimiento con un centro de mecanizado horizontal. Los rodamientos fallaban prematuramente causando paradas no planificadas y problemas de producción. NSK realizó un análisis detallado del cabezal, incluyendo el rodamiento dañado y de la grasa, y encontró que en el líquido de corte y las virutas penetraban en los rodamientos. Esto perjudicaba al lubricante y provocaba la rotura del rodamiento. NSK propuso un Rodamiento Sellado de Super Precisión con un mayor ángulo de contacto para aumentar la capacidad de carga axial y contrarrestar las virutas. La vida se incrementó de 15 días a 6 meses.

- Placa del Intercambiador de Calor

- Rodamiento de Súper Precisión Sellados
Factores Clave
- Alta carga axial
- Problemas con el rendimiento de un Centro de Mecanizado
- Contaminación de líquido de corte y virutas
- El análisis de la grasa y del rodamiento mostró la causa principal de los fallos
- Se propusieron rodamientos NSK Sellados de Super Precisión
- Incremento del ángulo de contacto para aumentar la capacidad de carga axial
- Aumento de la vida de 15 días a 6 meses
Propuesta de Valor
- El análisis del rodamiento y de la grasa mostró que el líquido de corte y las virutas causaban la rotura del rodamiento
- NSK recomendó utilizar Rodamientos Sellados de Super Precisión (V1V)
- La revisión de la aplicación también reveló que un rodamiento con mayor ángulo de contacto mejoraría la capacidad de carga axial de la máquina
- Se realizaron pruebas en 3 máquinas y la vida del rodamiento aumentó de 15 días a 6 meses
- El cliente confirmó y firmó un ‘Ahorro de Costos’
- El cliente se benefició de un incremento de la productividad y una reducción de costos de mantenimiento
Características del producto
- Los sellados de no contacto ofrecen una protección eficaz: reducen el desgaste del camino de rodadura y de las bolas, el ruido y la vibración así como las roturas
- Ahorro de tiempo: montaje del rodamiento 4 veces más rápido y eliminación de la contaminación por manipulación indebida
- Los sellados de no contacto no reducen la velocidad
- Incremento del rendimiento del cabezal
- Eficaz tanto en posición horizontal como vertical
- Los rodamientos sellados previenen la fuga de grasa en cabezales verticales, mejorando la estabilidad térmica y aumentando la precisión del mecanizado
- Mayor vida de la grasa: aumenta un 50% con los rodamientos sellados


Desglose del beneficio aportado
Diseño Antiguo | Costo | Solución NSK | Costo | |
---|---|---|---|---|
Costes de pérdida de producción: Vida aproximada de los rodamientos: 15 días | Costes de pérdida de producción: Vida aproximada de los rodamientos: 6 meses | |||
Costes rodamiento: Rodamientos originales × remplazos/año × rodamientos /cabezal | $29,037 | Costes rodamiento: Rodamientos sellados × remplazos/año × rodamientos/cabezal | $3,328 | |
Coste Total Anual | $29,037 | $3,328 |
Referencia:SS-SP-7016
Compartir