Success Story
Industria: Alimentación y Embotellado
Aplicación: Cinta Transportadora Principal
Cost Saving: $28,933
Introducción
Un fabricante de productos de panadería experimentaba problemas repetitivos en los rodamientos de los rodillos de la cinta transportadora principal. Cada año debían cambiar aproximadamente 36 rodamientos y los fallos de los rodamientos se originaban en periodos de 6 meses. Las investigaciones de NSK demostraron que los fallos eran causados por el ingreso de agua y partículas contaminantes, recomendando la sustitución de los rodamientos estándar por rodamientos Molded-Oil de NSK. En estos 2 años desde el ensamblaje de los nuevos rodamientos, no ha habido fallos a reportar, generando un importante ahorro de costos al cliente. Los rodamientos de prueba todavía siguen en funcionamiento.


- Rodamientos NSK Molded-Oil
Factores Clave
- Fallos repetitivos en los rodamientos resultando en 36 rodamientos/año reemplazados
- Número significativo de horas de trabajo para reemplazar los rodamientos antiguos
- Importantes paradas de producción que generaban altos costos por pérdidas de producción
- Solución NSK: Rodamientos de Bolas Molded-Oil
- Mejora de la productividad
- Ahorro significativo de costos
Propuesta de Valor
- Los ingenieros de NSK determinaron que el fallo de los rodamientos era debido a la ausencia de lubricación y el ingreso de agua y partículas contaminantes
- Después del análisis, NSK recomendó la utilización de los rodamientos de bolas Molded-Oil
- Se realizó una prueba de los rodamientos Molded-Oil
- La prueba resultó en un importante incremento de la vida operativa del rodamiento así como una reducción de las paradas de producción
Características del producto
- Los rodamientos Molded-Oil ofrecen una lubricación continua con aceite, libres de mantenimiento
- Gracias a que no lleva grasa y no se rellena con aceite, mantiene el entorno operativo limpio
- Vida útil dos veces superior que con lubricación con grasa, en entorno acuosos y polvorientos
- Disponible en stock con el tipo de sellado de contacto para rodamientos de bolas
- Disponible para aplicaciones de alta velocidad
- Disponible en rodamientos de bolas, de rodillos esféricos y de rodillos cónicos
- En acero inoxidable para ambientes corrosivos


Desglose del beneficio aportado
Diseño Antiguo | Costo | Solución NSK | Costo | |
---|---|---|---|---|
Costes rodamiento: Rodamientos estándard | $160 | Costes rodamiento: Rodamientos remplazados: NSK Molded-Oil | $106 | |
Costes de pérdida de producción: Paro de Producción: 8.6 hrs x $3,332/hr | $28,655 | Costes de pérdida de producción: Paro de Producción: Ninguno | $0 | |
Costes de ingeniería: Mantenimiento: 8.6 hrs x $26/hr | $224 | Costes de ingeniería: Mantenimiento: Ninguno | $0 | |
Coste Total Anual | $29,039 | $106 |
Referencia:SS-SP-2054
Compartir