Success Story
Industria: Alimentación y Embotellado
Aplicación: Cinta Transportadora de Botellas de Leche
Cost Saving: $8,133
Introducción
Una de las principales plantas de procesado y embotellado de leche tenía fallos recurrentes de rodamientos en 5 líneas de bandas transportadoras. Los rodamientos de las bandas se cambiaban cada 16 semanas aproximadamente. Esto representaba altos costos de mantenimiento y paradas de máquinas indeseadas. NSK investigó el problema y encontró que entraba agua en los rodamientos durante el proceso de lavado, causando los fallos. Se acordó una prueba con rodamientos Silver-Lube con grasa de grado alimenticio, resultando en una inmediata mejora y notable extensión de la vida.

- Banda Transportadora de Botellas de Leche

- NSK Silver-Lube
Factores Clave
- Fallos frecuentes de rodamientos aproximadamente cada 16 semanas en 5 líneas de bandas transportadoras
- Se necesitaban aproximadamente 20 horas por operario para sustituir los rodamientos cada 5 años
- Paradas importantes de las máquinas para mantenimiento, 1 hora para remplazo de rodamientos
- Solución de NSK: Soportes de Rodamientos Silver-Lube
- Mejora notable, sin fallos durante 5 años
- Incremento de la productividad
- Importante cost saving y ahorro de costos alcanzados
Propuesta de Valor
- El cliente demandó una solución para los fallos recurrentes de rodamientos en 5 líneas de cintas transportadoras de botellas de leche
- Después de analizar la aplicación se detectó entrada de agua en los rodamientos, lo que causaba corrosión
- NSK recomendó al cliente ensamblar rodamientos Silver Lube con Insertos de Acero Inoxidable para eliminar el problema
- La nueva propuesta se implementó en los 5 líneas de cintas transportadoras
- El resultado fue una reducción de las paradas de máquina y reducción de los costes de mantenimiento, lo que significó un importante ahorro en costes y una notable extensión de la vida de más de 5 años
Características del producto
- Alojamientos de resina termoplástica de PBT
- Acero inoxidable Martensítico
- Sellados de goma de Nitrilo
- Disponible en diferentes geometrías: Tipo Puente, Cuadro, Tensor y Ovalado
- Diámetro del anillo interior 20mm – 40mm
- Resistente a la corrosión
- Resistente a la corrrosión que provocan los agentes limpiadores y químicos. Sin corrosión ni descamación de pintura
- Resistente a la contaminación incrementando la vida operativa
- Ideal para aplicaciones en las que el fluido de proceso es inevitable


Desglose del beneficio aportado
Diseño Antiguo | Costo | Solución NSK | Costo | |
---|---|---|---|---|
Costes rodamiento: Costo de rodamientos | $2,991 | Costes rodamiento: Costo de rodamientos | $798 | |
Costes de ingeniería: Mantenimiento | $2,053 | Costes de ingeniería: Mantenimiento | $531 | |
Costes de pérdida de producción: Pérdida de producción | $4,440 | Costes de pérdida de producción: Pérdida de producción: Ninguna | $0 | |
Coste Total Anual | $9,444 | $1,311 |
Referencia:SS-SP-2070
Compartir