Mood, Industries, 1600x230

Introducción

Una importante empresa siderúrgica ensamblaba rodamientos de rodillos abiertos en una línea de laminación. El equipo de mantenimiento investigó alternativas de lubricación para el rodamiento que conllevaran un ahorro de costos.
Utilizando Rodamientos de Rodillos Cilíndricos de cuatro hileras Serie Sealed Clean NSK se eliminó la necesidad de lubricar diariamente. Esto permite reducir los costos de lubricación, tener una operación continua y proteger los rodamientos de contaminación externa.

Steel - Metals, Hot Strip Mill
  • Molino de laminación
  • Rodamientos de Rodillos Cilíndricos de cuatro hileras - Sealed-Clean con Extra Capacidad de Carga

Factores Clave

  • Molino de laminación
  • Los rodamientos de  laminación abiertos requieren mantenimiento diario
  • Mejora de la eficiencia
  • Solución NSK: Tecnología Sealed-Clean
  • Mejora en la retención de grasa
  • Mejora en la protección del rodamiento
  • Gran ahorro de costes gracias a reducir el consumo de grasa y los períodos de mantenimiento

Propuesta de Valor

  • Los análisis de los rodamientos existentes mostraron que la retención de grasa y el mantenimiento eran temas prioritarios
  • Los ingenieros de NSK seleccionaron los rodamientos Sealed Clean conjuntamente con mejoras en los materiales
  • La disposición de los rodamientos existentes permitió a NSK recomendar un cambio diseño en el rodamiento y su disposición
  • Se facilitó soporte técnico para realizar pruebas con la disposición propuesta
  • Los resultados mostraron una reducción significante del volumen de grasa utilizada

Características del producto

  • Acero Super-TF o WTF
  • Geometría interna de rodamiento rediseñada – diámetro de la jaula mayor, mayor número de rodillos y rodillos más grandes
  • Sellados: nuevo sellado lateral, nuevo sellado interno
  • Nuevo diseño de banda de rodadura helicoidal que previene el desgaste del eje del cuello de cilindro
  • Mayor capacidad de carga por la nueva geometría interna del rodamiento y al sellado especial
  • El nuevo sellado interno previene la presión interna que causa la entrada de agua por los sellos laterales
  • El acero Super-TF  incrementa significativamente la vida bajo condiciones de operación altamente contaminadas
  • El acero WTF incrementa significativamente la vida con agua y contaminación
  • La solución Sealed Clean reduce significativamente el consumo de grasa
Desglose del beneficio aportado
Diseño Antiguo Costo Solución NSK Costo
Costes rodamiento: Costo actual por engrasar los rodamientos abiertos: 1.2 veces por día × 4 Kg de grasa × $4.30/Kg (costo de la grasa) × Número de rodamientos × 350 días al año $28,929 Costes rodamiento: Costo de rodamientos Sealed-Clean de NSK: Rodamientos × 6 Kg de grasa × $13.94/Kg (costo de la grasa recomendada por NSK) $688
Costes de ingeniería: Costo del tratamiento de la grasa residual  $22,109 Costes de ingeniería: Costo del tratamiento de la grasa residual $71
Coste Total Anual $51,038 $759

Referencia:SS-SP-0011