Success Story
Industria: Alimentación y Embotellado
Aplicación: Lavadora de Patatas
Cost Saving: $23,725
Introducción
Un importante fabricante de snacks experimentaba fallos frecuentes en los rodamientos de una máquina lavadora de patatas causando importantes retrasos y paradas de producción. NSK llevó a cabo un análisis de los rodamientos revelando la causa principal del fallo: la entrada de partículas contaminantes reducía considerablemente la vida operativa de los rodamientos. NSK fue requerido para solucionar el problema incrementando la vida operativa. La solución propuesta por los ingenieros de NSK incrementó la vida del rodamiento 2 veces en comparación al diseño anterior.

- Aplicación de Lavado de Patatas

- Rodamientos Molded-Oil
Factores Clave
- Línea de lavado de patatas de alta capacidad
- Fallo frecuente de rodamientos causando altos costes e importantes paradas de producción
- Ingreso de partículas contaminantes: agua y arena
- Aplicación interior y exterior (influencia climática)
- Solución de NSK: reemplazar los rodamientos existentes por rodamientos de la serie NSK Molded-Oil
- No se producen fallos en los rodamientos durante los siguientes 8 meses
- Incremento de la productividad
- Ahorro de costes
Propuesta de Valor
- El análisis de los rodamientos demostró que la causa del fallo fue consecuencia del ingreso de partículas contaminantes en el rodamiento (agua y arena)
- Se reemplazaron los rodamientos estándar por rodamientos de bolas con lubricación Molded-Oil
- La nueva solución incrementa la vida del rodamiento de 4 a más de 8 meses
- El cliente se benefició de un incremento de productividad y redujo los costes de mantenimiento
- No requiere de relubricación
Características del producto
- La lubricación Molded-Oil garantiza el aporte continuado de aceite lubricante
- Acero Inoxidable para ambientes corrosivos
- Sin necesidad de rellenado de aceite, mantiene el ambiente operativo limpio
- Vida útil dos veces superior que con lubricación con grasa, en entornos acuosos y polvorientos
- Disponible en stock con el tipo de sellado de contacto
- Alto rendimiento y libre de mantenimiento gracias a la lubricación Molded-Oil
- Disponible para aplicaciones de alta velocidad
- Disponible en rodamientos de bolas, de rodillos esféricos y de rodillos cónicos


Desglose del beneficio aportado
Diseño Antiguo | Costo | Solución NSK | Costo | |
---|---|---|---|---|
Costes de ingeniería: Costes de Ingeniería | € 2.500 | Costes de ingeniería: Costes de Ingeniería | € 250 | |
Costes de pérdida de producción: Pérdidas de Producción | € 20.000 | Costes de pérdida de producción: No requiere modificaciones | € 0 | |
Coste Total Anual | € 22.500 | € 250 |
Referencia:SS-SP-1016
Compartir