Success Story
Industria: Alimentación y Embotellado
Aplicación: Fabricante de Snacks
Cost Saving: $55,601
Introducción
Un fabricante de botanas utilizaba rodamientos de bolas de ranura profunda en 7 líneas procesadoras de botanas, con una vida aproximada de los rodamientos de 4 meses. Debido a los ciclos de lavados diarios, el agua penetraba al interior del rodamiento causando el fallo prematuro de los mismos. En consecuencia, se incrementaban tanto los costos de mantenimiento como las pérdidas de producción y se dañaban los equipos auxiliares incluyendo las bandas transportadoras. Los ingenieros de NSK revisaron la aplicación y recomendaron el uso de rodamientos de acero inoxidable con lubricación Molded-Oil y sellos DDU, diseñados para su rendimiento en ambiente húmedos, con esta solución, los rodamientos incrementaron su vida hasta los 12 meses.

- Banda Transportadora en Fábrica de Botanas

- Rodamientos Molded-Oil
Factores Clave
- Bandas transportadoras en fábrica de botanas
- Ciclos de lavados frecuentes y el uso de líquidos agresivos de limpieza causaban el fallo prematuro de los rodamientos
- Número total de rodamientos en los equipos de 84 unidades, siendo sustituidos 3 veces/año – Total: 252 rodamientos/año
- Tiempo de Mantenimiento de 24 horas por parada de producción (2 ingenieros trabajando 12 horas)
- Pérdidas de Producción: 14 horas por parada de producción
- Rodamientos estándar sustituidos por Rodamientos de Acero Inoxidable con lubricación Molded-Oil con un incremento de la vida operativa de 4 a 12 meses
Propuesta de Valor
- Los ingenieros de NSK determinador que el fallo prematuro de los rodamientos era debido al ingreso de agua
- Después del análisis, se determinó que el montaje de rodamientos de bolas de ranura profunda estándard eran inadecuados
- NSK recomendó la utilización de rodamiento de bolas de ranura profunda Molded-Oil para mejorar la vida útil
- Los beneficios para el cliente fueron una reducción del coste de mantenimiento y una mejora en la productividad
- La sustitución de los rodamientos se redujo a una por año
Características del producto
- Molded-Oil, rodamiento de Acero Inoxidable para ambientes corrosivos
- La lubricación Molded-Oil garantiza el aporte continuado de aceite lubricante
- Mantiene el ambiente limpio al estar libre de grasa y no necesitar relubricación
- Aumenta más del doble la vida en ambientes con agua o contaminados comprardo con la lubrcación por grasa
- Sellado de contacto de alta integridad
- El Molded-Oil suministra lubricante continuamente, manteniendo durante largos periodos un funcionamiento sin mantenimiento. Disponible para aplicaciones de alta velocidad
- Disponible para rodamientos de bolas, de rodillos esféricos y rodillos cónicos


Desglose del beneficio aportado
Diseño Antiguo | Costo | Solución NSK | Costo | |
---|---|---|---|---|
Costes rodamiento: Remplazo de Rodamientos Rígidos de Bolas x 3 veces al año | $729 | Costes rodamiento: Remplazo de Rodamientos Rígidos de Bolas de Acero Inoxidable con Molded-Oil x 1 vez al año | $4,536 | |
Costes de ingeniería: Costes de ingeniería: 2 Ingenieros a $37/hr x 24 hrs x 3 veces al año |
$3,432 | Costes de ingeniería: Costos de ingeniería: 2 Ingenieros a $37/hr x 24 hrs x 1 vez al año |
$1,144 | |
Costes de pérdida de producción: Pérdida potencial de las utilidades: $1,360 por hora x 14 horas de paros de producción x 3 veces al año |
$57,120 | Costes de pérdida de producción: Pérdida potencial de las utilidades: Ninguna |
$0 | |
Coste Total Anual | $61,281 | $5,680 |
Referencia:SS-SP-2055
Compartir