Mood, Industries, 1600x230

Introducción

Un cliente experimentaba fallos frecuentes en los rodamientos de los rodillos de una máquina trefiladora de alambre que causaba paradas de producción excesivas y altos costes de mantenimiento. El cliente estaba muy preocupado por no poder dar solución al problema y solicitó a NSK el estudio del mismo de forma urgente. Los ingenieros de NSK, después de analizar la situación, determinaron que se encontraban ante un problema de lubricación y de sellado y propusieron un nuevo rodamiento así como nuevas medidas de lubricación que fueron puestas a prueba. Los resultados probaron que la nueva solución mejora sustancialmente la productividad y la reducción de costos.

Steel - Metals, wire drawing machine
  • Máquina de Trefilado de Alambre
CRB
  • Rodamiento de Tipo Completo de Rodillos Cilíndricos con Sellado

Factores Clave

  • Proceso de trefilado continuo con altas cargas y condiciones severas
  • Altos ratios de fallos en los rodamientos con hasta 75 paradas/mes
  • Paradas de producción excesivas y altos costos de mantenimiento
  • El análisis de los rodamientos determinaron un problema de lubricación
  • Los ingenieros de NSK propusieron la utilización de una grasa de complejo de litio junto con un rodamiento de rodillos cilíndricos sellado que fue probado en una máquina con el cual se mejoró la productividad y redujo los costos de mantenimiento
  • Elevado ahorros de costos

Propuesta de Valor

  • El análisis de los rodamientos demostró que la causa del fallo fue consecuencia de una lubricación incorrecta
  • El análisis de la lubricación reveló que la grasa existente era de basa de grafito, lo cual no era adecuado
  • NSK propuso realizar una prueba con una grasa especialmente seleccionada con base de Litio junto con un Rodamiento Sellado de Doble Hilera de Rodillos Cilíndricos de NSK.
  • La nueva solución incrementa la vida del rodamiento un 40%
  • El cliente sustituyó todos los rodamientos de sus rodillos por los rodamientos propuestos por NSK y su nueva grasa
  • Se redujo considerablemente las paradas de producción así como los costes de mantenimiento resultando en un importante ahorro monetario

Características del producto

  • La mejora en los sellados de contacto previene la entrada de partículas contaminantes o de agua
  • Alto ratio de capacidad de carga
  • Incremento de la capacidad de carga tanto radial como axial
  • Resistencia a la corrosión: rodamiento con tratamiento superficial de fosfato
  • Facilidad de re-lubricación: agujeros de re-engrase en los anillos interior y exterior
  • Rodamientos lubricados de fábrica con grasa de base de Litio
  • Posibilidad de montar anillos de fijación en el anillo exterior
  • Alta resistencia a ambientes externos gracias al tratamiento superficial
Desglose del beneficio aportado
Diseño Antiguo Costo Solución NSK Costo
Costes rodamiento: Fallos regulares de los rodamientos / 75 rodillos remplazados al mes Costes rodamiento: Importante mejora de la fiabilidad / 45 rodillos remplazados al mes
Costes de pérdida de producción: 0.5 hrs por remplazo /  $6,428 X Hora de pérdida de producción / $241,042 por mes x 12 meses $2,892,504 Costes de pérdida de producción: 0.5 hrs por remplazo /  $6,428 X Hora de pérdida de producción / $144,585 por mes x 12 meses $1,735,020
Costes de ingeniería: 378 hrs mano de obra / $14,983 costo mensua x 12 meses $179,796 Costes de ingeniería: 108 hrs mano de obra / $4,279 costo mensua x 12 meses $51,348
Costes de formación: Soporte técnico y Estudio de Ingeniería $2,758 Costes de formación: No se requiere de Soporte Técnico $0
Coste Total Anual $3,075,058 $1,786,368

Referencia:SS-SP-2018