Tornillos de Bolas
Cuando los tornillos de bolas alcanzan su vida de fatiga de rodadura, las partículas escamosas comienzan a separarse de la superficie de las pistas de rodadura y las bolas, lo que resulta en "descamación".
A menudo, las escamas prematuras o daños anormales que pueden conducir a la falla de la máquina. La causa del problema puede incluir manipulación descuidada, desalineación excesiva, contaminación de lubricación insuficiente. La causa también puede ser una combinación de estos. Sin embargo, es posible prevenir fallas recurrentes haciendo una investigación completa y completa de un producto prematuramente fallido, manejo, métodos, instalación, procesos, historial de mantenimiento y cualquier historial de entorno operativo. Todos estos factores ayudan a determinar la posible causa y las contramedidas para los sucesos futuros.
Clic en la foto para ir a la página
Compartir