Daños según Ubicación
Al realizar un análisis de un rodamiento durante una inspección periódica de los equipos, una inspección de funcionamiento, o un recambio de componentes adyacentes, se debe determinar el estado del rodamiento.
Para definir si un rodamiento debe ser sustituido o no, se deben tener en cuenta si existen daños o anomalías en los siguientes componentes:
- En la superficie de rodadura
- Superficie de deslizamiento (laterales de los rodillos/ bridas/ jaula)
- Superficie exterior
- En los componentes (anillos/ bolas/ rodillos/ jaula)
- En el rodamiento completo.
Si se descubre cualquier daño en la inspección que impida su reutilización, el rodamiento debe ser sustituido por uno nuevo.
Clic en la imagen para ir a la página
Compartir