Mood 3 Products

Corrosión por Desgaste

Tipo de Falla​Posibles CausasContramedidas
La corrosión por desgaste ocurre debido al deslizamiento entre las dos superficies con mal ajuste y también con el contacto entre la pista y los elementos rodantes.
  • Lubricación deficiente
  • Vibraciones de baja amplitud
  • Ajuste inadecuado
  • Utilizar el lubricante adecuado
  • Aplicar precarga
  • Verificar el ajuste apropiado
  • Aplicar una película de lubricante en la superficie de contacto

Clic para ampliar la imagen

Corrosión por Desgaste 1

Ubicación: Anillo interior de un rodamiento de bolas de ranura profunda

Síntoma: Corrosión por contacto en la superficie del interior
Causa: Vibración y mal ajuste

Corrosión por Desgaste 2

Ubicación: Anillo interior de un rodamiento de bolas de contacto angular
Síntoma: Corrosión por contacto en la superficie del interior
Causa: Ajuste inadecuado

Corrosión por Desgaste 3

Ubicación: Anillo exterior de un rodamiento de rodillos cilíndricos de doble hilera
Síntoma: Corrosión por contacto de la pista con los intervalos de los rodillos