Mood 3 Products

Desgaste Ligero (Peeling)

Tipo de Falla​
Posibles CausasContramedidas
Aparición de pequeños puntos o áreas opacas en las superficies junto con desgaste ligero de las pistas y elementos rodantes. Con la salida del material, surgirá posteriormente, la descamación.
  • Lubricante inadecuado
  • Partículas contaminantes en el lubricante
  • Falta de lubricación
  • Problema de viscosidad del lubricante
  • Rugosidad en las superficies de contacto
  • Seleccionar un lubricante apropiado
  • Mejorar el mecanismo de sellado
  • Mejorar el acabado superficial de las partes con contacto

Clic para ampliar la imagen

Desgaste ligero 1

Ubicación: Anillo interior del rodamiento de rodillos esféricos
Síntoma: Desgaste a lo lardo del centro de la pista
Causa: Lubricación deficiente

Desgaste Ligero 2

Síntoma: Crecimiento del daño de “Desgaste Ligero 1”

 

Desgaste Ligero 3

Ubicación: Rodillos del rodamiento de rodillos esféricos
Síntoma: Áreas de descamación en el centro de los rodillos
Causa: Lubricación deficiente

Desgaste Ligero 4

Ubicación: Anillo exterior del rodamiento de rodillos esféricos
Síntoma: La descamación se produce cerca del lateral, a lo largo de toda la circunferencia del anillo
Causa:Lubricación deficiente