Mood 3 Products

Picado

Tipo de Falla​
Posibles CausasContramedidas
La superficie de los elementos rodantes o la superficie de la pista presentan muchos
cráteres pequeños de color oscuro
  • Contaminación por impurezas
  • Rodamiento o lubricante expuestos al
    medio ambiente
  • Mala lubricación
  • Mejorar el método de sellado
  • Filtrar el lubricante
  • Usar un lubricante adecuado 

Clic para ampliar la imagen

Picado 1

Ubicación: Anillo exterior del rodamiento axial
Síntoma: Picado en la superficie de la pista
Causa: Oxidación

Picado 2

Ubicación: Elemento rodante de “Pelado 1"
Síntoma: Pelado en la superficie de la bola