Mood 3 Products

Desgaste

Tipo de FallaPosibles CausasContramedida
El desgaste es un deterioro de la superficie debido a la fricción por deslizamiento en la pista, los elementos rodantes, caras de los rodillos, jaula, etc.
  • Entrada de impurezas
  • Progresión de la oxidación y de la corrosión eléctrica
  • Lubricante deficiente
  • Deslizamiento causado por movimiento irregular de los elementos
  • Mejorar el sistema de sellado
  • Limpieza del alojamiento
  • Verificar el lubricante y el método de
    lubricación
  • Prevenir la desalineación

Clic para ampliar la imagen

Desgaste 1

Ubicación: Anillo interior de un rodamiento de rodillos cilíndricos

Síntoma: Muchos puntos por origen de corrosión eléctrica y deterioro de la pista

Causa: Corrosión eléctrica

Desgaste 2

Ubicación: Anillo exterior de un rodamiento de rodillos esféricos

Síntoma: Desgaste ondulado o cóncavo-convexo en la superficie de la pista

Causa: Penetración de contaminación y vibración continua cuando el rodamiento no gira

Desgaste 3

Ubicación: Anillo interior de un rodamiento de rodillos cónicos de doble hilera

Síntoma: Desgaste por deslizamiento de la pista y desgaste en la cara lateral

Causa: Desgaste originado por una carga excesiva cuando el rodamiento no gira

Desgaste 4

Ubicación: Rodillos cónicos del rodamiento de “Desgaste 3”

Síntoma: Desgaste en las caras laterales de los rodillos

Causa : Desgaste originado por una carga excesiva cuando el rodamiento no gira