Herramientas de Selección de Productos: tornillos de Bolas, Guías Lineales NSK, Motores Megatorque (Motores de Accionamiento Directo)

Herramientas de Selección para Componentes de Máquinas de Precisión (Productos Lineales). Encuentre el producto adecuado para su aplicación con nuestra selección de herramientas para tornillos de bolas, Guías lineales NSK y Motores Megatorque (motores de accionamiento directo).
Productos de Movimiento Lineal de NSK; Herramientas de Selección
Herramienta de Selección de Motor de Accionamiento Directo
Verifique las siguientes condiciones cuando seleccione y examine las Guías lineales NSK
1. En caso de movimiento oscilante
Si los elementos rodantes no giran hasta el final, sino sólo hasta la mitad, y si se repite esta carrera minúscula, el lubricante desaparece de la superficie de contacto de los elementos rodantes y las pistas de rodadura, y las piezas metálicas entran directamente en contacto entre sí. Esto genera «fretting», un desgaste prematuro. El roce no se puede prevenir por completo, pero se puede mitigar.
Se recomienda grasa que evite el desgaste.
Incluso cuando se utiliza grasa estándar, la vida útil puede prolongarse notablemente añadiendo una carrera larga (más larga que la longitud de la corredera) una vez cada varios miles de ciclos.
2. Al aplicar el momento de cabeceo o guiñada
La carga aplicada a las filas de elementos rodantes en el interior de la guía es incoherente si se aplica una carga de momento de cabeceo o guiñada. Se producen cargas pesadas en los elementos rodantes de cada extremo de la hilera.
Al aplicar el momento de cabeceo o guiñada
Se recomienda utilizar grasa o aceite lubricante para cargas pesadas.
Utilice un modelo de guía lineal de un tamaño superior para reducir la carga por elemento rodante.
- También debe examinarse la aplicación del tipo de carga superalta.
Please check the following conditions when you select and examine NSK Linear Guides.
1. En caso de movimiento oscilante
Si los elementos rodantes no giran hasta el final, sino sólo hasta la mitad, y si se repite esta carrera minúscula, el lubricante desaparece de la superficie de contacto de los elementos rodantes y las pistas de rodadura, y las piezas metálicas entran directamente en contacto entre sí. Esto genera «fretting», un desgaste prematuro. El roce no se puede prevenir por completo, pero se puede mitigar.
Se recomienda grasa que evite el desgaste.
Incluso cuando se utiliza grasa estándar, la vida útil puede prolongarse notablemente añadiendo una carrera larga (más larga que la longitud de la corredera) una vez cada varios miles de ciclos.
2. Al aplicar el momento de cabeceo o guiñada
La carga aplicada a las filas de elementos rodantes en el interior de la guía es incoherente si se aplica una carga de momento de cabeceo o guiñada. Se producen cargas pesadas en los elementos rodantes de cada extremo de la hilera.

- Al aplicar el momento de cabeceo o guiñada
- Se recomienda utilizar grasa o aceite lubricante para cargas pesadas.
- Utilice un modelo de guía lineal de un tamaño superior para reducir la carga por elemento rodante.
También debe examinarse la aplicación del tipo de carga superalta.
3. When an extraordinary heavy load is applied during stroke
When an extraordinary heavy load is applied during stroke, the actual life could be extraordinarily shorter than the calculated life. In such a case, the contact pressure to the balls/rollers and the rolling contact surface is extraordinarily high.
- Please examine the life in view of the contact pressure.
4. When the calculated life is extraordinarily short (Less than 3000 km in calculated life)
In such case, the contact pressure to the rolling elements and the rolling contact surface is extraordinarily high. If the linear guides are operated under such state continually, the life is significantly affected by the loss of lubrication and the presence of dust, and thus the actual life becomes shorter than calculated.
- It is necessary to reconsider the arrangement of linear guides, the number of slide, and the type of model in order to reduce the load to the slides.
5. Upside-down installment (ex. on the ceiling)
When hanging upside-down (e.g. the rail is installed upside-down on the ceiling in which the slide faces downward), should the end cap be damaged, causing the balls or rollers to fall out, the slide may be detached from the rail and fall.
- Please take measures including installing a safety device.
Compartir