Agricultura

Diante da crescente insegurança alimentar em algumas partes do mundo, as máquinas agrícolas podem desempenhar um papel fundamental para alcançar rendimentos estáveis na produção de culturas de maneira eficiente. Diversos tipos de implementos agrícolas são utilizados, conforme as condições ambientais e o modo de produção de culturas específicas em cada país ou região.
Os tratores são as máquinas principais na produção de culturas e no trabalho de manejo. Com implementos montados na barra de tração ou na tomada de força (PTO), os campos podem ser cultivados, as sementes semeadas, os fertilizantes espalhados e os produtos químicos agrícolas aplicados.
Os rolamentos são utilizados em diversos componentes dos tratores, como motor, transmissão, cubos das rodas, entre outros, operando em condições lamacentas e de carga pesada.
Além disso, os tratores e implementos utilizados nos vastos campos de fazendas na Europa e na América do Norte são de grande porte, impondo exigências severas aos rolamentos. Nessas condições desafiadoras, os clientes esperam que os rolamentos sejam altamente confiáveis e ofereçam um desempenho de custo superior.
A NSK utiliza várias tecnologias na fabricação de rolamentos para atender às necessidades dos clientes, incluindo tecnologia de tratamento térmico para maior confiabilidade em condições lamacentas, tecnologia de materiais para maior resistência a cargas pesadas e tecnologia de design otimizado para maior durabilidade. Com constantes esforços para aprimorar suas tecnologias, a NSK se destaca como uma força significativa no apoio à agricultura em todo o mundo.
Rolamentos NSK para Tratores
Os tratores representam o investimento mais comum e significativo para os agricultores. Independentemente da tarefa, eles são fundamentais para transportar ou acionar diversas máquinas, como semeadoras, ceifadeiras, enfardadeiras redondas, arados, grades e espalhadores de esterco. Por isso, os tratores precisam operar de maneira precisa e eficiente, além de suportar as grandes demandas da operação, onde diferentes condições de aplicação e climáticas podem causar corrosão, vibração e acúmulo de sujeira.
Desempenho, eficiência e confiabilidade são aspectos essenciais na escolha de um trator, e rolamentos de alto desempenho são fundamentais nesse contexto. A NSK cultiva parcerias duradouras com os principais fabricantes de tratores ao redor do mundo, utilizando nossa experiência e conhecimento para ajudar engenheiros a encontrar as soluções ideais.
Rolamentos de Rolos Cônicos de Duas Carreiras para transmissões de tratores
Os rolamentos de rolos cônicos de duas carreiras foram especificamente projetados para caixas de câmbio de tratores. Uma carreira é composta por rolos longos, capazes de suportar altas cargas, enquanto a outra carreira contém pequenos rolos cônicos, o que minimiza a perda de energia por atrito. Além disso, a dupla carreira foi concebida para facilitar o manuseio e a instalação na carcaça, resultando em economia de tempo e dinheiro.

Rolamento Flangeado NSK para Agricultura
A qualidade do solo é essencial para o sucesso de qualquer agricultor. Um solo bem preparado assegura que as culturas cresçam de maneira ideal e contenham os nutrientes vitais necessários para atender às necessidades alimentares.
Para manter essa qualidade, os agricultores dependem de máquinas de alta performance. Apenas com esses equipamentos é possível cultivar o solo de forma que ofereça colheitas de alta qualidade a longo prazo.
Grades de dentes circulares são fundamentais para a preparação ideal do solo, favorecendo o crescimento das plantas e de culturas de alto rendimento. As grades de discos, por sua vez, criam uma mistura perfeita de palha e solo, estimulando a decomposição e melhorando os nutrientes naturais do solo.
As máquinas agrícolas devem ser altamente confiáveis, mesmo em condições adversas, suportando a pressão e a tensão do trabalho diário.
A unidade de rolamento flangeado personalizada da NSK, com vedação de eixo integrada e ângulo de contato de 40°, foi projetada especialmente para ser livre de manutenção.
Nossas Inovações:
Unidades de Rolamento Flangeado para cultivadores em sistemas de semeadura
Rolamentos de Rolos Cilíndricos da Série EM
Rolamentos de Rolos Cilíndricos da Série EW
Rolamentos de Rolos Cônicos

A semeadura é essencial para o crescimento das plantas. Embora o tempo e o clima desempenhem papéis cruciais, o uso de semeadoras garante que os agricultores possam obter colheitas abundantes. Semeadoras modernas medem e distribuem sementes uniformemente, reduzindo o desperdício e assegurando o espaçamento adequado para o crescimento ideal das plantas.
As semeadoras enfrentam desafios específicos. Além de se ajustarem a uma ampla variedade de solos e métodos de cultivo, precisam ser robustas, confiáveis e capazes de semear todos os tipos de sementes com precisão.
Antes e depois da semeadura, o solo é fertilizado para aumentar os nutrientes disponíveis para as plantas. Isso geralmente permite que os agricultores alcancem rendimentos mais altos e crescimento mais rápido. Com máquinas agrícolas versáteis, os agricultores podem garantir que o processo de fertilização seja eficaz, econômico e ecológico.
Rolamento de Esferas de Contato Angular de Duas Carreiras (DRACBB)
Os rolamentos de esferas de contato angular de duas carreiras da NSK oferecem proteção excepcional contra contaminação, além de reduzir o desgaste na superfície da esfera e da pista. A dupla carreira também limita o ruído e as vibrações, minimizando o risco de falha do lubrificante. O DRACBB é capaz de absorver forças radiais e axiais em ambas as direções, auxiliando os agricultores a obterem resultados ótimos.
Nossas Inovações:
Unidades Self-Lube®
Inserções Self-Lube® com Vedações Flinger
Rolamentos de Esferas de Ranhura Profunda de Alta Capacidade - Série HR
Rolamentos para Grades de Discos

Rolamentos NSK para Colheitadeiras
A colheita é o momento em que o trabalho árduo dos meses anteriores compensa verdadeiramente. No entanto, os agricultores podem otimizar seus resultados aumentando a eficácia e a eficiência econômica de sua colheita, o que requer máquinas agrícolas de altíssimo padrão.
A colheitadeira é uma máquina crucial para a colheita de grãos, colza, milho e outras culturas agrícolas, desempenhando diversas tarefas. Durante a colheita, essas máquinas são submetidas a cargas extremas, e é imprescindível que não falhem.
Unidade de Rolamento Flangeado
As unidades de rolamento flangeado recém-desenvolvidas pela NSK possuem uma vedação especial com um flinger voltado para fora, tornando-as ideais para uso em condições de poeira e na colheita de diversas culturas.
Nossas Inovações:
Rolamentos de Rolos Cônicos
Rolamentos de Esferas de Ranhura Profunda

Picadores de Campo
Os picadores de campo são especialmente valiosos para a colheita de plantas renováveis, como grama, alfafa, milho e silagem de culturas inteiras. As culturas colhidas são direcionadas para a unidade de corte, onde um tambor de corte de alta rotação tritura o material. Durante a colheita, os picadores devem ser extremamente confiáveis, operando eficazmente em todos os tipos de terrenos e com qualquer matéria-prima.
Solução de Qualidade Total:
Rolamentos de Polia
As polias inovadoras da NSK garantem a operação confiável das máquinas. A vedação nos rolamentos de esferas de contato angular impede a entrada de contaminantes nos componentes, assegurando sua funcionalidade. Esses rolamentos são projetados e funcionam como um par de rolamentos de esferas de contato angular de uma carreira com um anel externo reforçado em forma de "O", oferecendo um desempenho altamente confiável.
Nossas Inovações:
Inserções Seladas com Três Lábios
Rolamentos de Rolos Cilíndricos da Série EW

Rolamentos NSK para Máquinas de Fenação
Ceifadeiras autopropelidas de grande escala são amplamente utilizadas em máquinas de fenação, garantindo que a grama seja cortada e possa ser usada como forragem animal durante o inverno.
Após o corte, a grama é deixada nos campos por vários dias antes de ser recolhida para secagem. Para garantir uma secagem rápida, a grama é virada repetidamente por ancinhos e formada em fileiras por ancinhos rotativos. É essencial que as máquinas se ajustem adequadamente ao terreno, em conjunto com a suspensão da máquina, para garantir que o feno não seja danificado e que a forragem permaneça livre de contaminantes.
Uma vez seco, o feno é normalmente enfardado em fardos redondos ou quadrados, que podem pesar várias centenas de libras e durar mais de um ano em armazenamento.
Inserções com Vedação de Três Lábios
Os rolamentos inovadores com vedação de três lábios da NSK são ideais para colheitadeiras e ancinhos rotativos. Eles protegem os rolamentos contra poeira, sujeira, água e outros contaminantes, garantindo uma vida útil mais longa. Uma vida útil mais longa significa menos substituições e custos reduzidos.
Nossas Inovações:
Unidades Self-Lube®
Rolamentos de Rolos Esféricos da Série NSKHPS
Rolamentos de Esferas de Contato Angular de Duas Carreiras

Compartilhar