Automotivo

Desde que forneceu pela primeira vez rolamentos de esferas para o mercado japonês em 1916, a NSK expandiu sua gama de produtos e contribuiu significativamente para diversos setores da indústria. Em particular, a empresa focou no setor automotivo desde o início, enfatizando o desempenho e a qualidade dos produtos. Esse compromisso permitiu que a NSK crescesse em conjunto com a indústria automobilística.
Hoje, a NSK continua sem rivais, apoiando automóveis em suas três funções cruciais: "Correr, Virar e Parar", graças à sua ampla gama de produtos.
Os produtos automotivos da NSK são agora uma marca respeitada globalmente. A empresa oferece uma vasta variedade de rolamentos, peças de transmissão automática, colunas de direção e juntas. Além disso, a NSK fabrica o sistema de direção elétrica (EPS), preparado para a tecnologia steer-by-wire do século 21.
A NSK está constantemente atualizando suas tecnologias de Movimento & Controle, baseando-se em desenvolvimentos nas tecnologias proprietárias de tribologia (controle de fricção) e mecatrônica, que foram desenvolvidas a partir do negócio de rolamentos de esferas da empresa. Dessa forma, a NSK é capaz de responder rapidamente às necessidades de seus clientes em todo o mundo.
Muitos produtos da NSK incorporados em automóveis possuem características que controlam a fricção e reduzem a perda de energia, tornando-os ecologicamente corretos e contribuindo para a redução das necessidades de energia e recursos.
Com suas novas tecnologias, a NSK continuará a fornecer produtos automotivos que são gentis com o meio ambiente global, aumentando a segurança e o conforto dos veículos.
Condições de operação: cargas pesadas
Durante processos de produção como laminação, estampagem, corte e estampagem profunda, o aço é submetido a cargas significativas para ser moldado e usinado. As máquinas utilizadas nesses processos enfrentam um grande esforço, garantindo a conformação adequada do metal.
Rolamentos de Rolos Esféricos NSK com gaiolas de latão ou aço da série NSKHPS
Os produtos da série NSKHPS (High Performance Standard) são conhecidos por sua longa vida útil, mesmo sob condições extremas, como cargas pesadas e altas velocidades. Eles duram duas vezes mais do que os rolamentos de rolos esféricos convencionais, garantindo maior tempo de operação das máquinas e menores custos de manutenção. As gaiolas significativamente aprimoradas e a construção interna otimizada tornam os rolamentos de rolos esféricos NSKHPS altamente resistentes ao desgaste, além de oferecerem um limite de velocidade 20% superior.
Os fusos de esferas HTF e os rolamentos de esferas de contato angular da série TAC asseguram precisão e confiabilidade, mesmo quando submetidos a cargas pesadas.

Produção/ Carroceria
Condições de Operação: Robôs de Máxima Precisão em Ambientes Contaminados com Rápidas Acelerações e Frenagens
Transportadores e robôs são essenciais em todo o processo de fabricação de carrocerias de veículos. Durante a montagem do chassi e dos painéis laterais, ou durante a soldagem, os robôs precisam operar com máxima precisão, mudando constantemente de velocidade e direção. Para complicar ainda mais, a linha de produção é frequentemente contaminada por resíduos de soldagem, o que pode causar danos.
Guias Lineares das séries NH e NS, Rolamentos de Esferas de Contato Angular NSKHPS, Rolamentos de Esferas de Contato Angular Vedados, Rolamentos para Fusos de Esferas da série TAC, tecnologia Molded-Oil para rolamentos em correias transportadoras
A solução da NSK protege a precisão, velocidade e confiabilidade dos robôs. A longa vida útil dos componentes reduz os custos de manutenção tanto para robôs quanto para transportadores. Isso se deve, em parte, à unidade de lubrificação de longo prazo K1 da NSK, que permite operações praticamente sem manutenção. Além disso, é necessário muito menos lubrificante, o que reduz consideravelmente os custos.

Condições de operação: ambiente com altas temperaturas e contaminação, altamente propício ao desenvolvimento de corrosão
Para garantir resultados de alta qualidade – uma pintura resistente à corrosão com um acabamento perfeito – a carroceria do veículo passa por um processo que envolve vários mergulhos e camadas de tinta. No entanto, os tratamentos anticorrosivos são altamente agressivos para a própria linha de produção. As guias lineares utilizadas no processo de fabricação também podem sofrer danos. Após sair da oficina de pintura, a carroceria passa por fornos de secagem em correias transportadoras, que devem suportar temperaturas extremamente altas.
Graças ao revestimento de cromo de baixa temperatura, as guias lineares duram mais de cinco vezes mais do que as guias convencionais sem esse revestimento. Além disso, a unidade de lubrificação NSK K1 permite tempos de operação extremamente longos e praticamente sem necessidade de manutenção, mesmo em condições de lubrificação difíceis. As unidades de guia seladas são ideais para todo o processo da oficina de pintura.
O lubrificante sólido especial Molded-Oil da NSK reduz significativamente o tempo de inatividade causado por falhas nos rolamentos em temperaturas médias.

Condições de operação: precisão mesmo em altas velocidades
Muitos fabricantes de veículos produzem seus próprios motores e transmissões. Os processos envolvidos – torneamento, fresagem e retificação – exigem precisão absoluta, mesmo em altas velocidades. O uso crescente de fusos de alta velocidade, que operam com precisão, confiabilidade e custo-efetividade, está se tornando cada vez mais comum.
Rolamentos de Esferas de Contato Angular Vedados, Rolamentos Cilíndricos e de Rolos ROBUST e de Contato Angular para altas velocidades com aço SHX patenteado especial.
As soluções da NSK são ideais para as diversas máquinas-ferramentas utilizadas nos processos de produção de motores e transmissões. Elas asseguram que essa maquinaria opere com precisão e permitam longos períodos de operação sem necessidade de manutenção, garantindo, assim, altos níveis de produtividade em todo o processo.

Compartilhar