Motores Industriais

Motores em todos os setores dependem de rolamentos NSK para garantir uma rotação suave e silenciosa sob carga.
A eletrificação de máquinas industriais exige que os motores usem menos energia e reduzam perdas, ao mesmo tempo em que operam de forma confiável por períodos mais longos. A NSK enfrenta esse desafio com rolamentos de alto desempenho que aproveitam ao máximo nossas tecnologias e expertise em tribologia.
Os avanços da NSK na redução de perdas de energia e na extensão da vida operacional refletem o papel indispensável dos motores e nosso compromisso com o meio ambiente à medida que avançamos para o futuro.
Condições operacionais: torques constantes com velocidades variáveis
Motores e geradores elétricos impõem demandas completamente diferentes aos rolamentos em comparação com engrenagens. Batidas e torques flutuantes raramente ocorrem, sendo que a principal consideração ao selecionar rolamentos é a variação de velocidades.
As classes de desempenho variam. Motores e geradores elétricos no segmento de consumo – como motores de acionamento para máquinas de lavar ou alternadores de carros – geralmente precisam caber em espaços muito pequenos e tendem a operar sob condições constantes. Já motores e geradores com maior densidade de potência são normalmente usados em plantas industriais ou para geração de energia, onde variações consideráveis de carga são comuns.
Em motores e geradores elétricos, o mancal do eixo frequentemente precisa ser isolado do alojamento para evitar danos causados pela condução de corrente. Com isso em mente, a NSK desenvolveu mancais eletricamente isolados com revestimento cerâmico, adequados para as condições específicas dessas aplicações mecatrônicas.
A NSK pode fornecer os rolamentos certos para todas as condições operacionais e aplicações, como rolamentos de esferas de sulco profundo extremamente compactos, que proporcionam funcionamento ultrassilencioso, baixo consumo de energia otimizado e não requerem manutenção.
Rolamentos Eletricamente Isolados com Revestimento Cerâmico
Algumas aplicações são propensas a causar danos aos rolamentos e falhas prematuras devido à corrosão elétrica. Esse tipo de corrosão ocorre quando há descargas elétricas entre os elementos rolantes e a pista, resultando em danos à superfície. Para enfrentar esse problema, a NSK oferece rolamentos eletricamente isolados com alta resistência de isolamento. Os anéis dos rolamentos são revestidos com uma camada de cerâmica de espessura definida, aplicada por uma técnica especial de pulverização que garante uma aderência firme ao aço do rolamento.
Nossas inovações:
A série HR de Rolamentos de Esferas de Sulco Profundo
Rolamentos Híbridos com Esferas de Cerâmica


Rolamentos de Rolos da Série NSKHPS
A série NSKHPS ou padrão de alto desempenho utiliza rolamentos com tecnologia de materiais de última geração, oferecendo altas classificações de velocidade e carga. >>

Rolamento de Rolos Cilíndricos de Alta Capacidade de Carga
Desenvolvido para caixas de engrenagens em grandes máquinas industriais. >>

Alta Capacidade - Série HR
Maior classificação de carga dinâmica com elementos rolantes maiores para ajudar a melhorar o desempenho da vida útil da máquina. >>

Rolamentos de Esferas Revestidos de Cerâmica
Ideal para aplicações que são suscetíveis a danos e falhas de rolamento devido à erosão elétrica. >>
Compartilhar