Manuseio de rolamentos
Como os rolamentos são peças de máquinas de alta precisão, eles devem ser manuseados de acordo. Mesmo que sejam usados rolamentos de alta qualidade, seu desempenho esperado não pode ser alcançado se não forem manuseados adequadamente.
Certifique-se de tomar as seguintes precauções:
1. Mantenha os rolamentos e a área circundante limpos
Poeira, sujeira e detritos, mesmo que invisíveis a olho nu, têm efeitos nocivos nos rolamentos. Evite a entrada de poeira e sujeira mantendo os rolamentos e seu ambiente o mais limpos possível.
2. Manuseie com cuidado
Choques fortes durante o manuseio podem fazer com que os rolamentos sejam arranhados, amassados ou danificados de outra forma, possivelmente resultando em sua falha. Impactos excessivamente fortes podem causar lascas ou rachaduras.
3. Use ferramentas adequadas
Sempre use equipamentos adequados e bem conservados ao manusear rolamentos e evite ferramentas de uso geral.
4. Evite a corrosão
Como a transpiração nas mãos e vários outros contaminantes podem causar corrosão, mantenha as mãos limpas ao manusear rolamentos e use luvas, se possível. Monitore a ferrugem causada por gases corrosivos ou umidade.
Compartilhar