Inspeção de operação/testes de execução
Após a conclusão da montagem, um teste de execução deve ser realizado para determinar se o rolamento foi montado corretamente. Máquinas pequenas podem ser operadas manualmente para garantir que girem suavemente. Verifique se há aderência devido a materiais estranhos ou falhas visíveis; torque irregular causado por montagem inadequada ou superfície de montagem inadequada; e torque excessivo causado por folga inadequada, erro de montagem ou atrito da vedação. Se não houver anormalidades, a operação motorizada pode ser iniciada.
Após um exame pré-operação, máquinas grandes que não podem ser giradas manualmente devem ser iniciadas sem carga. Depois que a máquina iniciar, corte imediatamente a energia e deixe-a parar. Confirme se não há anormalidades como vibração, ruído, contato com as partes rotativas ou similares. A operação motorizada deve ser iniciada lentamente sem carga e observada cuidadosamente até que seja determinado que não existem anormalidades. Em seguida, aumente gradualmente a velocidade, a carga e outras condições para seus níveis normais. Certifique-se de monitorar ruídos anormais, aumento excessivo da temperatura do rolamento, vazamento e contaminação de lubrificantes, etc. Se alguma anormalidade for encontrada, pare o teste imediatamente e inspecione a máquina. Se possível, o rolamento deve ser desmontado para exame.
Embora a temperatura do rolamento geralmente possa ser estimada pela temperatura da superfície externa da carcaça, é melhor medir diretamente a temperatura do anel externo através dos orifícios de óleo. A temperatura do rolamento deve subir gradualmente para um estado estacionário dentro de uma a duas horas após o início da operação. Se o rolamento ou montagem errada for usado, a temperatura do rolamento pode aumentar rapidamente e se tornar anormalmente alta. A causa dessa temperatura anormal pode ser lubrificante excessivo, folga insuficiente do rolamento, montagem incorreta ou atrito excessivo das vedações. Em operação de alta velocidade, uma seleção incorreta do tipo de rolamento ou método de lubrificação também pode causar aumento anormal de temperatura. O som de um rolamento pode ser verificado com um localizador de ruído ou equipamento de monitoramento de vibração. Condições anormais podem ser indicadas por um som metálico alto ou outro ruído irregular. As possíveis causas incluem lubrificação incorreta, mau alinhamento do eixo e da carcaça ou a entrada de materiais estranhos no rolamento. Os pormenores e as contramedidas para várias irregularidades estão enumerados no quadro 2.

Note
(1) Guinchos intermitentes ou ruídos agudos podem ser ouvidos em rolamentos de rolos cilíndricos de médio a grande porte ou rolamentos de esferas operando sob lubrificação com graxa em ambientes de baixa temperatura. Sob tais condições de baixa temperatura, a temperatura do rolamento não aumentará e a vida útil à fadiga e o desempenho da graxa não serão afetados.
Embora guinchos intermitentes ou ruídos agudos possam ocorrer nessas condições, o rolamento está totalmente funcional e pode continuar a ser usado. Se for necessária uma maior redução de ruído ou propriedades de operação mais silenciosas, entre em contato com a filial NSK mais próxima.
Compartilhar