Danos por Carga / Padrões de Contato
À medida que os rolamentos giram, as pistas do anel interno e do anel externo entram em contato com os elementos rolantes. Isso resulta em um caminho de desgaste nos elementos rolantes e nas pistas. Os rastreamentos em execução são úteis, pois indicam as condições de carga. Eles devem ser cuidadosamente observados quando os rolamentos são desmontados.
Se os traços de rolamento estiverem claramente definidos, é possível determinar se o rolamento está carregando uma carga radial, carga axial ou carga de momento. Além disso, os traços de execução podem ajudar a determinar a precisão da circularidade do rolamento, confirmar se ocorreram cargas inesperadas ou grandes erros de montagem e esclarecer as prováveis causas de danos ao rolamento.
Clique em uma foto para visitar a página
Compartilhar