Presse
Ergebnisse:
NSK Europe ernennt neuen Senior Director für HR, Legal & Compliance
(2024-11-11)
Seit September 2024 ist Johannes Bornmüller neuer Senior Director für HR, Legal & Compliance bei NSK Europe, einem der führenden Hersteller von Komponenten und Systemen der Antriebs- und Steuerungstechnik.
Medica 2024: NSK-Roboter entlasten das Krankenhauspersonal
(2024-10-28)
Auf der Medica 2024 (14. bis 17. November; Halle 9, Stand B 16) wird NSK neueste Entwicklungen der Robotik vorstellen, die das Krankenhauspersonal bei schwerer körperlicher Arbeit entlasten.
NSK investiert in die CHITOSE-Gruppe und stärkt damit die Präsenz in der Bioökonomie
(2024-10-22)
NSK, einer der weltweit führenden Antriebs- und Steuerungsspezialisten, beteiligt sich an der CHITOSE-Gruppe. In ihr sind Biotechnologieunternehmen vereint, die in der globalen Bioökonomie eine Spitzenposition einnehmen.
Neues Gasturbinen-Generatorlager ermöglicht längere Flüge mit eVTOL-Flugzeugen
(2024-09-16)
NSK hat ein neues Gasturbinen-Generatorlager speziell für den Einsatz in senkrecht startenden und landenden Flugzeugen mit Elektroantrieb (eVTOL) sowie in großen Drohnen vorgestellt.
Neues Verfahren verbessert Vorhersage der Lebensdauer von Wälzlagern
(2024-09-09)
Als Weltneuheit führt NSK eine neue Methode zur genauen Vorhersage der realistischen Lebensdauer von Wälzlagern ein. Die Methode basiert auf der Grundlage von Größe und Menge an nichtmetallischen Einschlüssen in dem Stahl, aus dem die Lager gefertigt sind.
NSK eröffnet Niederlassung in Rumänien
(2024-09-02)
NSK Europe eröffnet eine Niederlassung in Ploiesti, Rumänien. Das Büro, das NSK im Rahmen der geografischen Expansionsstrategie der „European Industrial Business Unit” gegründet hat, wird Ende September 2024 voll funktionsfähig sein.
Wälzlager mit verringerter Partikelemission für Servomotoren
(2024-08-27)
NSK stellt ein neues Hochleistungslager für Servomotoren vor, das sich durch verringerte Emissionen von Fett- und Ölpartikeln auszeichnet. Diese Neuentwicklung zielt auf Anwendungen in Präzisionsantrieben mit Servomotoren, z.B. in Robotern.
Neuer Eigentümer für die Neuweg Fertigung GmbH
(2024-08-01)
NSK gibt den Verkauf der Neuweg Fertigung GmbH in Munderkingen/ Deutschland mit Wirkung zum 1.9.2024 bekannt.
Mit Antriebskomponenten von NSK zu besseren Bearbeitungsergebnissen
(2024-07-08)
NSK wird die AMB 2024 nutzen, um die neuesten Baureihen von Wälzlagern, Kugelgewindetrieben und Linearführungen für Werkzeugmaschinen vorzustellen. Diese Antriebskomponenten können sowohl den Maschinenbauern als auch den Anwendern der Maschinen deutliche Vorteile bieten.
Innotrans 2024: Neueste Wälzlagertechnik für Hochgeschwindigkeits- und Güterzüge
(2024-07-02)
Auf der InnoTrans 2024 (Berlin, 24.-27. September) wird NSK zeigen, wie innovative Wälzlager die europäische Bahnindustrie darin unterstützen können, die steigenden Anforderungen ihrer Kunden zu erfüllen.
Neue Fertigungsstraße verkürzt die Lieferzeiten von NSK-Linearführungen
(2024-04-22)
Europäische Anwender der hochwertigen NSK-Linearführungen können künftig von kürzeren Lieferzeiten profitieren. Im Europäischen Vertriebszentrum (EDC) in Tilburg/ Niederlande wird NSK jetzt eine hochmoderne Fertigungsstraße in Betrieb nehmen.
NSK als Entwicklungspartner einer hochgradig anpassungsfähigen Roboterhand
(2024-03-25)
NSK und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) entwickeln gemeinsam ein Roboterhandsystem, das die Automatisierung von manuellen Aufgaben insbesondere im Dienstleistungsbereich vereinfachen wird.
NSK entwickelt Technologie zur Diagnose von Schmierstoffverschleiß für den Vor-Ort-Einsatz
(2024-03-11)
NSK entwickelt aktuell eine Weltneuheit: eine hochpräzise Methode zur schnellen und genauen Diagnose der Restlebensdauer von Schmierstoff in Wälzlagern und Lineareinheiten.
Drei prestigeträchtige Auszeichnungen für NSK
(2024-02-26)
Für NSK endete das Jahr 2023 mit drei Auszeichnungen von renommierten Institutionen in drei ganz unterschiedlichen Bereichen: technische Innovation, ESG (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) sowie Diversität und Inklusion auf der Personalebene.
Neue High-Speed-Kugelgewindetriebe für elektrische Spritzgießmaschinen
(2024-02-12)
Mit der Serie HTF-SRM hat NSK eine neue Baureihe von Kugelgewindetrieben für Hochlast-Anwendungen entwickelt, die sich durch die Eignung für sehr hohe Geschwindigkeiten und erhöhte Temperaturen auszeichnet.
NSK entwickelt aktiven Lenkantrieb für Serviceroboter
(2024-01-15)
Ein Ingenieurs-Team des weltweit tätigen globalen Motion-Control-Spezialisten NSK hat ein Antriebsmodul zur Verbesserung der Mobilität durch kollaborierende Roboter (Cobots) entwickelt: den „Active Caster“.
Weltpremiere: Ultraschallprüfung ermöglicht hochgenaue Vorhersage der Lebensdauer von Wälzlagern
(2024-01-08)
Nach jahrelanger Forschung und Entwicklung korrigiert NSK die dynamische Tragzahl vieler Wälzlagerbaureihen jetzt deutlich nach oben. Der äquivalente Wert der Ermüdungslebensdauer ist nun teilweise doppelt so hoch – ohne konstruktive Veränderungen an den Lagern.
NSK erweitert F&E-Zentrum und Landeszentrale in China
(2023-12-11)
NSK, einer der weltweit führenden Hersteller von Wälzlagern und Linearsystemen, wird sein F&E-Zentrum und seine Landeszentrale in China erweitern. In Kunshan bei Schanghai erfolgte kürzlich der erste Spatenstich.
Teilen