Mood, Press, News

Linear Motion Control - 30/09/2020

Linearführungen und Kugelgewindetrieben von NSK

NSK bietet seinen Kunden ein Programm zur Steigerung des Cashflows: Regelmäßig nachgefragte Lineartechnikprodukte wie Kugelgewindetriebe und Linearsysteme werden bei NSK im Kundenauftrag bevorratet und „on demand“ versandt. Das verringert aus Kundensicht die Kapitalbindung und setzt Finanzmittel frei, die viele Unternehmen in der aktuellen Situation dringend benötigen.

Der Cashflow ist eine zentrale Kenngröße für die Unternehmensführung. Die Lagerhaltung von Antriebskomponenten wirkt sich negativ auf diesen Faktor aus, denn sie bindet Kapital. 

Mit einem neuen Programm unterstützt NSK seine Kunden dabei, die Kapitalbindung zu senken und den Cashflow zu verbessern. Die Anwender von Kugelgewindetrieben und Lineareinheiten vereinbaren mit NSK eine monatliche Bedarfsmenge, die flexibel von Monat zu Monat angepasst werden kann. NSK stellt die Produkte im europäischen Zentrallager in Tilburg/ NL bereit, und der Kunde ruft die Komponenten innerhalb einer festgesetzten Frist von z.B. 12 Monaten jeweils kurzfristig ab. Alternativ kann ein Jahresbedarf mit einem prognostizierten Monatsabruf festgelegt werden. Auch hier verpflichtet sich der Kunde zur Abnahme der Gesamtmenge innerhalb von 12 Monaten.

Das Programm ermöglicht es den Anwendern von NSK-Linearsystemen, ihre Lagerbestände und damit die Kapitalbindung zu verringern und zugleich die Verfügbarkeit der benötigten Antriebskomponenten sicherzustellen. NSK wiederum hat ausreichend Vorlauf, um die entsprechenden Komponenten in die Produktionsplanung aufzunehmen und die anspruchsvollen Produkte zeitgerecht bereitzustellen.

Somit profitieren beide Seiten von diesem Programm: Aus Kundensicht steigt der Cashflow, und die Lagerverfügbarkeit – und damit auch die Lieferfähigkeit der Endprodukte – bleibt unverändert hoch. NSK wiederum steigert die Planungssicherheit für die eigenen Produktionsstätten.

Kontaktsuche

Suchen nach
Suchen nach Schlüsselwörtern oder Auswahl aus Liste