Linear Motion Control - 14/12/2020
Einbaufertige Linearachsen – konfiguriert nach Kundenwunsch

Die US-amerikanische NSK-Schwestergesellschaft NSK Corporation hat einen vormontierten motorisierten Linearantrieb entwickelt. Der „Monocarrier Electrified“ (MCE) lässt sich durch zahlreiche Optionen optimal an die individuellen Anforderungen des Anwenders anpassen.
Mit dem MCE stellt NSK eine Kombination aus Monocarrier-Lineareinheit, Elektromotor, Motorhalterung, Wellenkupplung und Zubehör vor. Genau wie andere von NSK entwickelte Antriebslösungen wird er vormontiert, getestet und einbaufertig geliefert.
Neben der hohen Qualität der einzelnen Komponenten und der hochpräzisen und steifen Monocarrier-Einheit zeichnet sich der MCE durch die Vielzahl an Optionen aus, die der Anwender wählen kann. Als Antrieb der Linearachse stehen z.B. verschiedene Schritt- oder Servomotoren zur Auswahl, die in Reihe oder parallel (U-Form) zur Lineareinheit installiert werden können.
Der MCE wird mit einem oder zwei Führungswagen ausgeliefert. Zu den Optionen gehören Abdeckungen (oben oder komplett) und verschiedene Sensor-Kits. Darüber hinaus ermöglichen verschiedene Halterungen die einfache Integration der MCE in die Umgebungskonstruktion sowie die Kombination mehrerer MCE zu XYZ-Konfigurationen.
Mit diesem Projekt zeigt NSK auch den Kundennutzen, der sich aus einer flexibel an die Anforderungen angepassten Systemlösung ergibt. Damit erschließt sich dem MCE ein breites Einsatzspektrum, denn potenzielle Anwendungen für komplette Linearachsen finden sich überall dort, wo lineare Bewegungen erforderlich sind.
Ein Video von MCE-Linearantrieben in Funktion steht hier zur Ansicht bereit:
Bild: Mit der angetriebenen MCE-Linearachse demonstriert NSK einmal mehr die Kompetenz eines Systems- und Lösungsanbieters der Antriebstechnik.
Teilen