Mood, Press, News

Linear Motion Control - 02/09/2020

NSK Handbuch Precicion Machine Components

Mit einer neuen Auflage des „Precision Machine Components“-Handbuchs gibt NSK eine aktuelle Übersicht über das Programm an Lineartechnik-Komponenten für Präzisionsantriebe. Zugleich ist das mehr als 700 Seiten starke Kompendium ein herstellerneutraler „Guide“ zur Auswahl und Lebensdauerberechnung von Linearkomponenten (Linearführungen, Kugelgewindetriebe, einbaufertige Lineareinheiten) für anspruchsvolle Anwendungen.

Mit mehr als 700 Seiten ist das Handbuch in der Printfassung ein Schwergewicht, und das gilt auch in übertragenem Sinn. Zum Beispiel gibt das Handbuch auf 60 Seiten herstellerneutrale Hinweise zur Auswahl von Kugelgewindetrieben und stellt auf über 400 Seiten das Programm der NSK-Kugelgewindetriebe vor. Die Kapitel über die Linearführungen beanspruchen mehr als 300 Seiten und enthalten umfangreiche Informationen zur Auswahl und Lebensdauerberechnung. Das Programm der einbaufertigen Linearachsen mit Linearführungen (Monocarrier, Toughcarrier), gelagerten Kugelgewindetrieben und Anbauteilen wie Sensoren, Abdeckungen und Motoradaptern  wird ebenfalls ausführlich – auf rund 140 Seiten – vorgestellt.

Damit ist das Handbuch weit mehr als ein Katalog. Vielmehr steht dem Anwender ein umfassendes Kompendium über lineare Führungs- und Antriebseinheiten zur Verfügung – mit sehr detaillierten und immer praxisgerechten technischen Beschreibungen und Auswahlhilfen.

Neu in der aktuellen Ausgabe sind Baureihen, die NSK in den vergangenen Monaten im Markt eingeführt hat. Dazu gehören u.a. DIN-konforme Hochgeschwindigkeits-Kugelgewindetriebe für Werkzeugmaschinen (gemäß DIN 69051/ ISO 3408) sowie Präzisions-Kugelgewindetriebe mit frei kombinierbarer Mutter-Schaft-Kombination. Ebenfalls neu aufgenommen wurden die gerollten Präzisions-Kugelgewindetriebe der PR-/ LPR-Baureihe.

Das Handbuch kann als Printversion bei NSK angefordert oder in der Online-Version auf der Homepage des Unternehmens heruntergeladen werden:

www.nsk-literature.com/en/precision-machine-components 

 

Bild: Die neue Auflage des „Precision Machine Components“-Handbuch stellt auf mehr als 700 Seiten das Lineartechnik-Programm von NSK vor. 

Kontaktsuche

Suchen nach
Suchen nach Schlüsselwörtern oder Auswahl aus Liste