Mood, Press, News

Wälzlager - 10/08/2020

NSK Verify App

Die von NSK entwickelte App „Verify“ erlaubt die Überprüfung der Echtheit von NSK-Wälzlagern. Bislang funktionierte die App ausschließlich bei Hochgenauigkeitswälzlagern für Werkzeugmaschinen. Jetzt können mit Verify auch andere Baureihen von Industriewälzlagern sowie Großwälzlager überprüft werden.

NSK investiert erhebliche Ressourcen in die Identifizierung gefälschter Wälzlager und die Verfolgung von Fälschern. Dennoch kommt es auch in Europa immer wieder zum Einsatz von Wälzlagerplagiaten. Für diese Fälle hat NSK die Verify-App entwickelt. Mit ihr kann der Anwender den 2D-Barcode auf der Lagerverpackung einlesen und mit einer NSK-Datenbank abgleichen. Das gibt ihm die Gewissheit, ein echtes NSK-Wälzlager einzusetzen.

Bislang war diese App nur bei den NSK-Hochgenauigkeitslagern einsetzbar, die überwiegend in Werkzeugmaschinen verbaut werden. Ab sofort kann die Smartphone-gestützte Authentifizierung auch bei größeren Kegelrollenlagern und Zylinderrollenlagern aus der NSK-Produktion verwendet werden. Auch Großwälzlager können auf ihre Authentizität geprüft werden. Dazu gehören große Pendelrollenlager, Kugellager, Zylinderrollenlager, Kegelrollenlager und Axiallager.  

Beim Einlesen des 2D-Codes prüft NSK Verify nicht nur die Echtheit des Lagers, sondern auch die Anzahl der Zugriffsversuche anhand der Produkt-ID, der individuellen Identifikationsnummer und – bei konventionellen Lagern – der 20-stelligen Produktnummer. Bei Hochgenauigkeitslagern werden weitere Informationen angezeigt, die u.a. Maßtoleranzen, die Laufgenauigkeit und den verwendeten Schmierfetttyp betreffen.

Des Weiteren kann der Anwender über NSK Verify auch sehr komfortabel Produktdaten, Kataloge und branchenspezifische Informationen abrufen. Das erleichtert ihm die Arbeit bei der Integration der Wälzlager in seine Konstruktion bzw. in das eigene IT-basierte Produktionsmanagement.

Die App funktioniert mit allen in Japan und England hergestellten NSK-Lagern, die mit einem „N"-Symbol in der unteren rechten Ecke des 2D-Codes auf dem Verpackungsetikett der Schachtel gekennzeichnet sind. Diese Art der Kennzeichnung hat NSK 2018 eingeführt. Der Versuch, NSK Verify bei älteren Lagern zu verwenden, führt zu einer Fehlermeldung.

Benutzer, die die bisherige Version von NSK Verify installiert haben, werden automatisch über das Update informiert, wenn sie die App starten.

Die App ist als kostenloser Download im Apple Store (für iOS) und über Google Play (für Android) erhältlich.
 

Bild: Der Startbildschirm der erweiterten „Verify“-App von NSK

Kontaktsuche

Suchen nach
Suchen nach Schlüsselwörtern oder Auswahl aus Liste