Mood, Press, News

Services - 30/11/2020

NSK hat ein Whitepaper veröffentlicht, das den Nutzen der Zusammenarbeit mit einem bewährten Ersatzteillieferanten und OEM-Ausrüster beschreibt. Das kostenlose Whitepaper beschreibt die Vorteile einer engen Kooperation und die damit verbundenen Möglichkeiten der kontinuierlichen Optimierung von Maschinen und Anlagen.

Ersatzteile und Aftermarket-Artikel wie Wälzlager, Schmierstoffe, Verbindungselemente und Verrohrungen werden üblicherweise als Verbrauchsgüter angesehen, die möglichst günstig einzukaufen, zu bevorraten und bei Bedarf schnell bereitzustellen sind. Mehr und mehr setzt sich aber in der Industrie die Erkenntnis durch, dass jede Maschine oder Anlage nur so produktiv ist wie ihre schwächste Komponente es erlaubt. Das heißt: Ein minderwertiges Wälzlager kann ausreichen, um eine komplette Produktionsanlage zum Stillstand zu bringen.

Das ist Grund genug, bei der Ersatzteilbeschaffung auf hochwertige Komponenten zu achten. Bei der Lieferantenauswahl geht es um mehr als um die Teilebeschaffung, wie das Whitepaper erläutert. Zum Beispiel wird ein ausgewiesener Spezialist für die Betreuung des Ersatzteilgeschäftes in der Lage sein, Empfehlungen zur Optimierung von Maschinen zu geben. Außerdem kann er vorausschauende Wartungs- und Reparaturarbeiten empfehlen bzw. ausführen und sich ganz generell verpflichtet fühlen, die Produktivität und Anlagenverfügbarkeit der Kunden auf dem gewünschten hohen Niveau zu halten.

Das Whitepaper gibt Hinweise zur Auswahl eines solchen Lieferanten. Und es zeigt die positiven Auswirkungen auf, die eine Zusammenarbeit mit leistungsfähigen und ebenso qualitäts- wie verantwortungsbewussten Commodity-Lieferanten aus Kundensicht hat. Damit wendet sich das Whitepaper insbesondere an Verantwortliche in den Bereichen der industriellen Beschaffung, Instandhaltung und Betriebsleitung.

Das Whitepaper steht zum Download bereit unter diesem Link.

Kontaktsuche

Suchen nach
Suchen nach Schlüsselwörtern oder Auswahl aus Liste