Linear Motion Control - 28/06/2021
Umstellung auf NSK-Linearführungen in der Teilereinigung: Automobilhersteller spart 577.000 € pro Jahr

In der Teilereinigung der Motorenproduktion eines Automobilwerkes kam es zu durchschnittlich vier Ausfällen der Linearführungen pro Monat. Nach der Umstellung auf NH-Linearführungen von NSK laufen die Anlagen jetzt störungsfrei – und das Werk spart pro Jahr umgerechnet rund 577.000 Euro.
Eine der beiden vollautomatischen Teilewaschanlagen reinigt die Motorblöcke im Anschluss an die mechanische Bearbeitung, die andere die Zylinderköpfe. Angesichts der Ausfälle, die starke Auswirkungen auf die Produktivität der gesamten Linie haben, baten die Verantwortlichen die Experten von NSK um eine fachkundige Einschätzung im Rahmen des AIP-Programms (Added Value Programme). Die Untersuchung zeigte, dass die Linearführungen, die an der Unterseite der Maschinen angebracht sind, stark korrodierten. Verursacht wurde die Korrosion durch eine Mischung aus Reinigungschemikalien, Kühlschmierstoffen und Metallrückständen. Die Oxidation führte zum Festfressen der Linearführungen, die daraufhin ausgetauscht werden mussten, was jedes Mal Stillstandszeiten zur Folge hatte.
Das Spezialistenteam von NSK empfahl daher den Einsatz von Linearführungen der NH-Serie in hartverchromter Ausführung. Diese Linearführungsbaureihe zeichnet sich durch innovative Merkmale wie eine speziell entwickelte Kugelrillengeometrie aus. Das führt zu einer (im Vergleich zur Vorgängerbaureihe) um bis zu 30% höheren dynamischen Tragzahl und einer verdoppelten Lebensdauer. Außerdem sind diese Linearführungen trotz der hohen Leistungsdichte sehr kompakt und leicht.
Zu den Eigenschaften der NH-Serie gehört es auch, dass sie mit unterschiedlichen Beschichtungen lieferbar ist und damit an den Einsatz unter rauen Umgebungsbedingungen angepasst werden kann. In diesem Fall empfahl NSK eine Hartverchromung, weil sie ein hohes Maß an Korrosionsbeständigkeit und somit die Voraussetzung für eine erhöhte Lebensdauer bietet.
Die NH-Linearführungen mit einer Länge von 360 mm sind außerdem mit einer doppelten Abdichtung, Stahlabstreifern und der von NSK entwickelten K1-Schmiereinheit ausgestattet. Diese Schmiereinheit bietet sich bei Anwendungen an, bei denen ein regelmäßiges Nachschmieren schlecht möglich ist oder bei denen konventionelles Fett leicht ausgewaschen werden kann.
Eine erfolgreiche sechsmonatige Testphase ohne jegliche Ausfälle zeigte, dass der Einsatz von Linearführungen der NH-Serie an den Teilereinigungsanlagen für erhebliche Einsparungen sorgt. Wenn man die Kosten für Produktionsstillstand, Ersatzteile, Aufwand für den Austausch und zusätzliche Schmierung einrechnet, spart der Automobilhersteller jetzt pro Jahr mehr als 577.000 Euro.
Ein neues Video über NH/NS-Linearführungen ist auf YouTube verfügbar: https://youtu.be/_62TERdoodU
Bild 1): In diesem anspruchsvollen Einsatzfall in der Teilereinigung der Automotorenproduktion erreichen die hartverchromten NH-Linearführungen lange Standzeiten – trotz der extrem korrosiven Umgebung.

Bild 2): Die NH-Linearführungen von NSK zeichnen sich generell u.a. durch hohe dynamische Tragzahlen und eine deutlich verlängerte Lebensdauer aus.
Teilen