Mood, Press, News

Linear Motion Control - 01/02/2021

Die neue EDD-Steuerung für Megatorque-Direktantriebe bietet zahlreiche Verbesserun-gen gegenüber der Vorgängergeneration EDC

Mit der EDD-Einheit hat NSK eine neue Steuerung für die Megatorque-Direktantriebe der PS/PN-Serie entwickelt. Zu ihren konstruktiven Merkmalen gehören verbesserter Bedienkomfort und ein höheres Sicherheitsniveau.

Die neue Steuerungsgeneration ist kompatibel zum Vorgängermodell, der EDC-Serie, die sich vor allem bei Anwendungen in der Halbleiter- und Elektronikfertigung aufgrund der sehr hohen Leistungsfähigkeit und Positioniergenauigkeit bewährt. Zentrale Elektronik-Komponenten der EDD wurden ebenfalls erneuert, um nochmals verbesserte Leistungswerte zu erreichen.

Die neue Steuerung ist 1:1 kompatibel zum Vorgängermodell. Nicht nur die Baugröße ist die gleiche, die EDD unterstützt auch die gleichen Protokolle für Positionierbefehle und verarbeitet die gleichen Eingangs-/Ausgangssignale.

Ein wesentlicher Unterschied liegt in der verbesserten Bediensicherheit. Zum Beispiel gewährleistet ein neues Steckerdesign eine verwechslungssichere Anschaltung der Steuerung. Außerdem verhindert ein Verriegelungsmechanismus ein unbeabsichtigtes Abziehen der Verbindungselemente.

Der Bedienkomfort wurde ebenfalls erhöht. Der Anwender muss sich auch nicht mehr zwischen zwei Varianten für die Stromversorgung entscheiden, weil eine einheitliche 100-240 VAC-Einheit als Netzteil zum Einsatz kommt.

Darüber hinaus verfügt die EDD-Antriebseinheit jetzt standardmäßig über eine Analogeingang zur Steuerung von Drehzahl und Drehmoment. Die maximale Eingangsfrequenz der Positionsabfrage steigt von 1 MHz auf 2 MHz. Das ermöglicht ein noch exakteres Positionieren des Direktantriebs in Hochgeschwindigkeits-Anwendungen.

Ebenfalls neu ist ein USB-Anschluss, über den die EDD an einen Computer angeschlossen und mit der „EDD Megaterm“-Software komfortabel parametriert werden kann. Das neue Release der EDD-Software unterstützt jetzt auch Hochgeschwindigkeits-Oszilloskope und deren FFT-Funktionen. Außerdem ist die Anpassung des EDD an die individuelle Aufgabenstellung des hochgenauen und schnellen Positionierens mit der neuesten Software-Version nochmals komfortabler geworden.

Die EDD-Megaterm-Software steht in englischer Sprache zum Download bereit unter: www.nsk.com/eu-de/tools-resources/download/edd-megaterm

 

Bild 1): Die neue EDD-Steuerung für Megatorque-Direktantriebe bietet zahlreiche Verbesserungen gegenüber der Vorgängergeneration EDC.

The EDD supersedes the EDC as NSK’s first choice for standard Megatorque Motor configurations

Bild 2):  Die EDD-Steuerung ist die erste Wahl, wenn es um die Ansteuerung der Megatorque-Motoren geht.

Kontaktsuche

Suchen nach
Suchen nach Schlüsselwörtern oder Auswahl aus Liste