Mood, Press, News

Wälzlager - 20/09/2021

In Trommelwaschanlagen für Gemüse tauchen die Lager bei jeder Trommeldrehung in Wasser ein. Photo: iStock.com/zlikovec

Wälzlager, die in verschmutzter und/ oder feuchter Umgebung arbeiten, müssen mit hochwirksamen Dichtungen ausgestattet sein. Zugleich ist ein schneller und komfortabler Ein- und Ausbau gefordert sowie die Möglichkeit, Ausrichtungsfehler bei der Montage auszugleichen. Diese Eigenschaftskombination bieten die Self-Lube®-Lagereinheiten von NSK mit Dreifachlippendichtung. Die robusten Gehäuselager kommen u.a. in den Gemüsewaschanlagen eines führenden Herstellers zum Einsatz.

Die von NSK entwickelten Self-Lube®-Gehäuselagereinheiten ermöglichen die einfache Montage eines Wälzlagers an einem Rahmen, einem Maschinengehäuse oder einer Welle. Die eigens für diesen Anwendungsfall entwickelte Dreifachlippendichtung integriert eine einteilige Nitrilformdichtung mit drei Dichtlippen, die mit einer schützenden, im Außenring befestigten äußeren Stahlabdeckung verbunden ist. So entsteht ein hochwirksames Dichtungssystem, das das Wälzlager zuverlässig vor dem Eindringen von Staub, Sand, Wasser und anderen Verunreinigungen schützt.

Zur wachsenden Zahl von Maschinenbauern, die diese Self-Lube®-Lagereinheiten mit Dreifachlippendichtung einsetzen, gehört ein Hersteller von Trommelwaschanlagen für die Reinigung von Gemüse. Die Lager dieser Anlagen tauchen bei jeder Trommeldrehung in Wasser ein. Aufgrund von Auswaschungen und Korrosion war es notwendig, sie alle drei Monate zu ersetzen. Um die Standzeit der hoch beanspruchten Lager zu erhöhen, beauftragte das Unternehmen das Expertenteam von NSK mit der Untersuchung des Problems.

Nach einer umfassenden Prüfung der Anwendung und einer Analyse der Lagerausfälle empfahl NSK den Einsatz der Self-Lube®-Lagereinheiten mit Dreifachlippendichtung. Die Umsetzung dieser Empfehlung führte zu einer deutlichen Verlängerung der Lebensdauer auf mehr als sieben Monate. Das entspricht einer Verbesserung um mindestens 133%, und es bedeutet: Der Hersteller bzw. Anwender der Trommelwaschanlage spart in jeder sechsmonatigen Betriebsphase rund 56.600 € an Kosten für den Austausch und die Wartung der Lager.

Die Self-Lube®-Lagereinheiten bestehen aus einem Lagereinsatz und einem Gehäuse. Bei den Einsätzen handelt es sich um Rillenkugellager der vielfach verwendeten Serie 6200, die aufgrund diverser Konstruktionsmerkmale funktioneller und vielseitiger ist als Standardkugellager. Die Self-Lube®-Einsätze eignen sich nicht nur für die breite Palette der von NSK angebotenen RHP-Gehäuse, sondern auch für den Einbau in kundenspezifische Gehäuse.

NSK bietet eine große Auswahl an Baugrößen und verschiedene Arten der Montage auf der Welle an - einschließlich Gewindestiften, Spannexzenter und Spannhülsenbefestigung. Die verlängerten Nachschmierintervalle senken die Wartungskosten erheblich und erhöhen die Produktivität der Maschinen.


Bild 1): In Trommelwaschanlagen für Gemüse tauchen die Lager bei jeder Trommeldrehung in Wasser ein. Photo: iStock.com/zlikovec

NSK Self-Lube®-Lagereinheiten mit Dreifachlippendichtung

Bild 2):  Der Einsatz von Self-Lube®-Lagereinheiten mit Dreifachlippendichtung bietet sich an, wenn die Lager in nasser Umgebung arbeiten. Foto: NSK

NSK Dreifachlippendichtung

Bild 3):  Bei der von NSK entwickelten Dreifachlippendichtung handelt es sich um eine einteilige Nitrilformdichtung mit drei Dichtlippen, die mit einer schützenden, im Außenring befestigten äußeren Stahlabdeckung verbunden ist. Foto: NSK

Kontaktsuche

Suchen nach
Suchen nach Schlüsselwörtern oder Auswahl aus Liste