Services - 02/06/2021
Neu in der NSK academy: Online-Schulungsmodul für Strangguss
Die NSK academy erweitert ihr Schulungsangebot um ein neues Trainingsmodul für Wälzlager-Anwender in der Stranggussindustrie.
Das Modul wendet sich an Experten, die Wälzlager für Stranggussanlagen auswählen, spezifizieren oder instandhalten.
Wie bei allen Schulungsmodulen der NSK-Akademie erhalten Teilnehmer, die den Kurs mit mindestens 80% der erreichbaren Punktzahl abschließen, ein Zertifikat.
Die Betriebsbedingungen von Wälzlagern in Stranggussanlagen sind extrem. Zu den Herausforderungen gehören Hitze, hohe mechanische Belastungen, extrem niedrige Geschwindigkeiten und eine Durchbiegung von Walzen und Achsen. Hinzu kommt die in diesem Anwendungsbereich häufigste Ursache für Lagerausfall: Gleitreibung. Diese Faktoren müssen bei der Lagerauswahl berücksichtigt werden.
Zu Beginn der Schulung erhalten die Teilnehmer einen Überblick über den Stranggussprozess und die beteiligten Anlagen. Dabei liegt ein Schwerpunkt auf mehrsträngigen Anlagen. Fortgesetzt wird das Trainingsmodul mit einer ausführlichen Vorstellung der hier eingesetzten Wälzlagerbauarten wie z.B. Pendelrollenlagern Aufgrund ihrer Fähigkeit, hohe Lasten aufzunehmen und Fluchtungsfehler sowie die thermisch bedingte Ausdehnung der Achse zu kompensieren, ist diese Lagerbauart hier weit verbreitet.
Ein zweiter Schulungsschwerpunkt sind Zylinderrollenlager, die in dieser Anwendung den Vorteil des gleitreibungsfreien Abrollens bieten. Damit verhindert der Anlagenbetreiber vorzeitigen Lagerverschleiß und schafft eine Voraussetzung für dauerhaft störungsfreien Betrieb der Stranggussanlagen.
Alles in Allem vermittelt das neue Schulungsmodul ein grundlegendes Verständnis der Prinzipien, die bei der Auswahl von Lagern für Stranggussanwendungen berücksichtigt werden sollten. Die Zielgruppe der Schulung ist weit gefasst. Von den Inhalten kann nahezu jeder profitieren, der in der Branche tätig ist – von Forschung & Entwicklung und Konstruktion über technischen Support bis zur Instandhaltung.
Das Modul ist – nach einem kurzen Registrierungsprozess für neue User – unter www.nskacademy.com zu finden. Absolventen, die mehr als 80% der abschließenden Fragen richtig beantworten, erhalten ein Zertifikat zur Dokumentation der erfolgreichen Teilnahme
Bild: Ein neues Trainingsmodul der NSK academy vermittelt Grundlagenwissen zur Auswahl von Wälzlagern für Stranggussanlagen.
Teilen