Mood, Press, News

Linear Motion Control - 30/08/2021

NSK Schwerlast-Kugelgewindetriebe der Serie HTF-SRC

Ein führender Hersteller von elektrischen Abkantpressen setzt auch bei der neuesten Modellgeneration auf hochwertige NSK-Kugelgewindetriebe. Die leistungsstärkste Maschine der neuen Baureihe bringt eine Presskraft von 80 Tonnen auf. Dabei kommen Hochgeschwindigkeits- und Hochlast-Kugelgewindetriebe der Serie HTF-SRC von NSK mit A1-Dichtung zum Einsatz.

Genau wie beim Vorgängermodell wird die Presskraft über zwei HTF-SRC-Kugelgewindetriebe in das zu bearbeitende Bauteil eingebracht. Die Kugelgewindetriebe sind in Tandemkonfiguration montiert, aber jede Achse wird unabhängig von der anderen elektronisch angesteuert.

Die gesamte HTF-Serie wurde speziell für Schwerlast-Anwendungen entwickelt. Sie kann bei sehr kompakten Abmessungen von Schaft und Mutter sehr hohe Kräfte übertragen. Ihr Schaftdurchmesser ist z.B. kleiner als der von Kugelgewindetrieben anderer Hersteller, so dass der Anwender mit ihnen die Baugröße der Maschine minimieren kann.

Innerhalb der HTF-Serie zeichnen sich die HTF-SRC-Kugelgewindetriebe dadurch aus, dass sie sich für eine Kombination von hohen Lasten und hohen Geschwindigkeiten, d.h. für sehr dynamische Lastprofile eignen. Der für Kugelgewindetriebe charakteristische Kennwert dn (Schaftdurchmesser x Drehzahl) liegt bei beachtlichen 160.000. Dabei weisen sie eine geringe Geräuschentwicklung und eine verlängerte Betriebslebensdauer auf. Erreicht wird dies u.a. durch besondere Formteile in der Kugelrückführung. Durch tangentiales Abgreifen der Wälzkörper reduzieren sie die Irritationen des Kugelübergangs aus dem Tragbereich in den Rückführungskanal.

Das Vertrauen des Kunden in die Leistungsfähigkeit der NSK-Kugelgewindetriebe ist so groß, dass der erste Auftrag nicht für Prototypen, sondern direkt für eine komplette Produktionscharge erteilt wurde. Der Hersteller verwendet seit 2017, als er die erste elektrische Abkantpresse vorstellte, Kugelgewindetriebe aus dem HTF-Programm von NSK. Ursprünglich basierte die Entscheidung für NSK auf der weltweit anerkannten Führungsposition des Unternehmens bei Hochlast-Kugelgewindetrieben. Seitdem hat sich der Abkantpressenhersteller aus erster Hand von der Produktqualität und Leistung dieser Kugelgewindetriebe überzeugt und folgerichtig bei dem neuen elektrischen 80-Tonnen-Modell auch wieder die Zusammenarbeit mit NSK gesucht.

Im Vergleich zu hydraulischen Abkantpressen bieten elektrische Maschinen die Vorteile von verringertem Wartungsaufwand, geringem Stromverbrauch, niedrigem Geräuschpegel, kürzeren Zykluszeiten und sehr präziser Regelung des Pressvorgangs. In ihren Verkaufsgesprächen verweisen die Vertriebsmitarbeiter des Abkantpressenherstellers regelmäßig auf die Verwendung von NSK-Kugelgewindetrieben als Leistungs- und Qualitätsmerkmal der neuen Baureihe.

Weitere Information über die Kugelgewindetriebe der HTF-Reihe: www.nskeurope.com/de/products/products/data-sheets/ball-screws-htf-series.html

 

Bild: Die Schwerlast-Kugelgewindetriebe der Serie HTF-SRC erreichen eine hohe dynamische Traglast und eine verlängerte Lebensdauer. 

Kontaktsuche

Suchen nach
Suchen nach Schlüsselwörtern oder Auswahl aus Liste