Mood, Press, News

Services - 11/07/2022

Counterfeit NSK Bearings

Ende April 2022 wurden bei einer von NSK initiierten Durchsuchungs- und Beschlagnahmungsaktion der südafrikanischen Polizei in Johannesburg Tausende gefälschte NSK-Wälzlagern im Wert von umgerechnet etwa 300.000 Euro sichergestellt. Gegen die Täter, die in Kürze eine gerichtliche Vorladung erhalten werden, laufen nun straf- und zivilrechtliche Verfahren.

Wie andere weitweit führende Wälzlagerhersteller auch, ist NSK zum Ziel für Fälscher geworden. Das Unternehmen engagiert sich intensiv für den Schutz seines Markenimages und arbeitet dabei eng und weltweit mit den lokalen Behörden zusammen.

Gefälschte Wälzlager vermitteln den Endverbrauchern oder auch Wiederverkäufern den Eindruck, dass sie Qualitätsprodukte zu reduzierten Preisen kaufen. Die Lager-Plagiate minderer Qualität fallen aber lange vor ihrer erwarteten Lebensdauer aus und können dabei zu Störungen oder Stillständen an Maschinen und im schlimmsten Fall zu Betriebsunfällen führen. So gefährden sie die Sicherheit der Produktion und der Beschäftigten.

In fast allen Fällen führt die Verwendung gefälschter Lager zu höheren Lebenszykluskosten. Hinzu kommen die Kosten, die mit der Schädigung des Rufs des Unternehmens bzw. der Marke einhergehen. Häufig ist die Stahlqualität der entscheidende Faktor für die verminderte Standzeit. Unterschiede in der Lebensdauer bis zum Faktor 20 (zwischen Original und Fälschung) sind, so die Erfahrung von NSK, keine Seltenheit.

Einige Wälzlageranwender erhöhen ihre Anfälligkeit gegenüber dem Einsatz von Fälschungen auch dadurch, dass sie Subunternehmer mit der Reparatur von Komponenten wie Elektromotoren, Pumpen, Getrieben und Ventilatoren beauftragen. Sie sollten – so der Rat von NSK – diese Unternehmen dahin überprüfen, ob sie Vorkehrungen gegen den versehentlichen Kauf gefälschter Wälzlager treffen und das entsprechende Problembewusstsein mitbringen.

Um die Risiken des Kaufs und des Einsatzes gefälschter Wälzlager auszuschließen, sollten  die Anwender außerdem immer bei autorisierten NSK-Händlern kaufen. Dann können sie sichergehen, die erwartete Premium-Qualität der NSK-Produkte und -Dienstleistungen zu erhalten.

Wenn die Bezugsquelle nicht bekannt bzw. autorisiert ist, gibt es Anzeichen, auf die man achten sollte. Neben einem extrem günstigen Preis sind das vom Standard abweichende Verpackungen mit z.B. falschen Logos, Markierungen und Strichcodes. Der Anwender sollte in diesen Fällen auch prüfen, ob das Lager die richtige Teilenummer trägt. Schlechte Bearbeitungsqualität ist ein weiteres Anzeichen für gefälschte Lager.

Als weitere Schutzmaßnahme steht unter www.stopfakebearings.com eine kostenlose App zur Verfügung. Sie wurde von der WBA (World Bearings Association) entwickelt, deren Mitglied NSK ist. Der Anwender scannt mit der App einfach den Barcode auf der Verpackung, um die Echtheit des Lagers zu bestätigen. Am einfachsten ist es aber, nur bei autorisierten Vertriebspartnern zu kaufen. Dann ist sichergestellt, dass fabrikneue, echte und hochwertige NSK-Wälzlager geliefert werden, die ein optimales Leistungsniveau bieten und eine Überprüfung der Lager überflüssig machen.

Kontaktsuche

Suchen nach
Suchen nach Schlüsselwörtern oder Auswahl aus Liste