Mood, Press, News

Wälzlager - 16/01/2023

NSK QJ series four-point contact ball bearings

Hohe Laufgeschwindigkeiten, einfache Handhabung und lange Lebensdauer: Für dieses Anforderungsprofil hat NSK neue Vierpunkt-Kugellager entwickelt. Wichtiges konstruktives Merkmal der QJ-Serie ist ein hochfester, außenringgeführter Messingkäfig, der extrem hohe Drehzahlen und eine verbesserte Laufgenauigkeit erreicht. Der 35°-Eingriffswinkel ermöglicht eine hohe axiale Belastbarkeit und damit eine längere Lebensdauer. Das minimiert die mit Ausfallzeiten und Wartung verbundenen Kosten.

Außerdem zeichnen sich die QJ-Vierpunktlager durch geteilte Innenringe aus. Somit können die Anwender den Außenring dieser einreihigen Schrägkugellager von den Hälften des Innenrings (der entlang einer Ebene senkrecht zur Wellenmitte geteilt ist) trennen. Das vereinfacht die Handhabung.

Um auch in anspruchsvollen Anwendungen einsetzbar zu sein, können die QJ-Lager erhebliche Axiallasten in beiden Richtungen aufnehmen. Daher sind die Lager ideal für die Aufnahme von reinen Axiallasten oder von kombinierten Lasten mit hohem Anteil axialer Last.

Ein weiterer großer Vorteil der neuen Lagerbaureihe ist die kompakte Baugröße. Ein einziges QJ-Lager kann eine Face-to-face- oder Back-to-back-Anordnung herkömmlicher Lager ersetzen und spart so wertvollen Bauraum.

Zu den Anwendungen, in denen der Einsatz der QJ-Vierpunktlager deutliche Vorteile bringen wird, gehören so unterschiedliche Applikationen wie ölfreie Schraubenkompressoren, Industriepumpen, Getriebe von Landmaschinen, Robotergetriebe und Servomotoren. Weitere Anwendungen in der petrochemischen, chemischen und pharmazeutischen Industrie können ebenfalls vom Mehrwert dieser Lager profitieren.

Dieser Mehrwert ergibt sich aus vielen Faktoren. Ein maßgeblicher Faktor ist das Know-how, das die NSK-Ingenieure bei der Entwicklung der speziellen Innenkonstruktion und des mit hoher Präzision gefertigten Messingkäfig nutzen konnten. Diese Kombination sorgt für erhöhte Grenzdrehzahlen, hohe Maß- und Laufgenauigkeit (P6) und einen engen Axialspielbereich. Zu den weiteren Vorteilen zählen geringere Wärmeentwicklung sowie ein minimiertes Vibrations- und Geräuschniveau.

 

Photo 1): Zum Eigenschaftsprofil der neuen QJ-Vierpunktlager gehört die Fähigkeit zur Aufnahme hoher Axiallasten. 

Schematic showing the special internal design of an NSK QJ series four-point contact ball bearing

Picture 2)  Die Zeichnung zeigt die spezielle Innenkonstruktion eines Vierpunkt-Kontaktkugellagers der QJ-Serie von NSK

Kontaktsuche

Suchen nach
Suchen nach Schlüsselwörtern oder Auswahl aus Liste