Mood, Press, News

Wälzlager - 05/09/2022

NSK’s new sealed-clean, four-row tapered roller bearings with water-resistant grease

Aufgrund der rauen Umgebungsbedingungen und der hohen mechanischen Beanspruchungen müssen die Anlagen der Stahlerzeugung und –verarbeitung mit äußerst robusten und langlebigen Wälzlagern ausgestattet sein. Für diese Anwendung – insbesondere für die Lagerung der Arbeitswalzen in Walzwerken – hat NSK neue vierreihige Kegelrollenlager mit erhöhten Tragzahlen entwickelt.

Die Lager an den Arbeitswalzen von Walzwerken müssen extremen Belastungen standhalten. Die mechanischen Beanspruchungen sind sehr hoch, die Drehzahlen niedrig. Außerdem ist eine hoch wirksame Abdichtung erforderlich, um die Lager vor dem Eindringen von Walzzunder und Kühlwasser zu schützen. Auch die Schmierung ist ein entscheidender Faktor: Vorzeitige Schäden an unzureichend spezifizierten Lagern entstehen häufig durch Abblätterungen oder Korrosion an den Laufbahnoberflächen, was größtenteils auf Mangelschmierung zurückzuführen ist. Eine Überschmierung ist jedoch aus Kosten- und Umweltgründen keine geeignete Lösung.

Vor diesem Hintergrund hat NSK speziell für den Einsatz in Walzwerken eine neue Baureihe von vierreihigen Kegelrollenlagern entwickelt. Die Kombination einer hoch wirksamen Dichtung mit einem Fett, das die Auswirkungen von eindringendem Wasser minimiert, führt zu einer Baureihe, die deutlich beständiger gegen (Luft-)Feuchtigkeit ist als herkömmliche Kegelrollenlager. Damit ist die Voraussetzung für eine höhere Leistungsfähigkeit und längere Lebensdauer unter den Einsatzbedingungen der Stahlindustrie geschaffen.

Das „Sealed Clean“-Dichtungssystem der neuen Lagerbaureihe ist extrem kompakt. Ein neu konstruierter Käfig ermöglicht eine Vergrößerung von Rollenlänge und –durchmesser. Auch die Anzahl der Rollen wurde erhöht.

Die Optimierung der Innenkonstruktion erhöht die dynamische Tragzahl um bis zu 25 % im Vergleich zu den Lagern, die NSK bisher für diese Anwendung empfahl. Darüber hinaus verhindert die wirksame Abdichtung das Eindringen von Partikeln und Wasser. Das verlängert die Lebensdauer der Lager, und die Notwendigkeit des Nachschmierens während der Wartungsintervalle wird reduziert.

Eine weitere konstruktive Neuheit betrifft die Tribologie, eine Kernkompetenz von NSK. Die Formulierung des Fettes wurde dahingegend optimiert, dass sich zwischen den Rollen und der Lagerlaufbahn einen stabiler und dicker Ölfilm zwischen der Oberfläche der Lagerlaufbahn und den Rollen bildet. Das unterbindet langfristig den Metall-Metall-Kontakt im Lager. Darüber hinaus verhindert ein spezielles Additiv, dass Wasser mit der Laufbahnoberfläche in Berührung kommt – eine vorbeugende Maßnahme gegen Korrosion. NSK-Tests unter simulierten Praxisbedingungen von Walzwerken bestätigten, dass das neue Fett eine mehr als doppelt so lange Lebensdauer hat wie herkömmliche Schmierfette und somit vorzeitige Schäden an den Arbeitswalzenlagern verhindert.

Die neuen abgedichteten vierreihigen Kegelrollenlager von NSK mit wasserbeständigem Fett sind in Größen von 345 bis 615,95 mm Außendurchmesser erhältlich. Sie eignen sich für den Einsatz in den Arbeitswalzen von Warm- und Kaltwalzwerken und anderen Stahlerzeugungsanlagen. Auch in Zukunft wird NSK sein Entwicklungsprogramm für Wälzlager der Stahlindustrie fortsetzen und Produkte entwickeln, die sowohl zur Prozessverbesserung als auch zum Umweltschutz beitragen.

 

Bild: 1)  Das optimierte Fett bildet einen stabilen Ölfilm zwischen der Oberfläche der Lagerlaufbahn und den Rollen, um einen Metall-Metall-Kontakt zu verhindern.

Kontaktsuche

Suchen nach
Suchen nach Schlüsselwörtern oder Auswahl aus Liste