Linear Motion Control - 14/02/2022
Linearführungen der NH/NS-Serie in Maschinen für den digitalen Textildruck

Ein führender Hersteller von Hochgeschwindigkeits-Digitaldruckern für Textilien hat sich für den Einsatz der NH/NS-Linearführungen von NSK entschieden. Ein Grund dafür ist deren spezielle Oberflächenbehandlung. Sie schützt die Führungen vor Verschleiß – ein wichtiges Argument bei dem hohen Leistungsvermögen der Anlagen, die pro Jahr mehrere 100.000 Textilien bedrucken können.
Die neue Generation von digitalen Druckmaschinen, die das Unternehmen jetzt vorstellt, zeichnet sich u.a. durch eine außerordentlich hohe Druckleistung und –geschwindigkeit aus. Pro Jahr kann eine Maschine mehrere hunderttausend Textilien bedrucken. Daraus ergeben sich sehr hohe Ansprüche an die Linearführungen, die den Druckkopf auf allen drei Achsen bewegen. Das gilt umso mehr, als die Umgebungsbedingungen ungünstig sind: Die Kombination aus Feuchte, Wärme und Verdunstung, die der Druckprozess verursacht, beschleunigt den Verschleiß aller beweglichen Komponenten.
Um die optimal passende Linearführung für diesen Einsatzfall zu finden, wandte sich der Maschinenhersteller an NSK. Ein Expertenteam von NSK analysierte die Anwendung und der Umgebungsbedingungen und empfahl die Linearführungen der NH/NS-Serie, die sich durch eine besondere, verschleißhemmende Oberflächenbehandlung von konventionellen Linearführungen unterscheiden.
Zu den wesentlichen Konstruktionsmerkmalen dieser Baureihe gehört eine speziell entwickelte Kugelrillengeometrie. Sie bewirkt – im Vergleich zur Vorgängerbaureihe – eine bis zu 30% höhere dynamische Tragzahl. Das führt zu einer verdoppelten Lebensdauer bei äußerst kompakten Abmessungen. Optional sind die Linearführungen mit einer Chrom- oder Fluorid-Chrom-Beschichtung ausgerüstet, um eine noch höhere Lebensdauer zu erzielen. Für korrosive Umgebungen stehen Edelstahlversionen zur Verfügung.
Neben hoher Präzision und der langen Lebensdauer unter widrigen Bedingungen wünschte der Hersteller der digitalen Industriedrucker auch eine hohe Flexibilität in puncto Lieferbereitschaft insbesondere beim Hochlauf der Produktion. Auch diese Anforderung konnte NSK problemlos erfüllen, denn die Versorgung erfolgt aus mehreren Werken und Lagern in Europa.
Ein Video über die NH/NS-Linearführungen steht auf YouTube bereit:
https://youtu.be/_62TERdoodU
Foto: Eine spezielle Oberflächenbehandlung gewährleistet eine lange Lebensdauer der NH/ NS-Linearführungen auch unter den aggressiven Umgebungsbedingungen im Gehäuse der Digital-Textildrucker.
Teilen