Wälzlager - 13/02/2023
Hersteller von Schwingsieben spart Zeit und Kosten durch den Einsatz von vormontierten NSK-Lagereinheiten

Durch die Umstellung auf vormontierte, in die Umgebungskonstruktion integrierte Wälzlager von NSK kann ein Schwingsiebhersteller jetzt jährliche Kosteneinsparungen von 117.000 € erzielen. Das Unternehmen hatte sich an NSK gewandt, weil es immer wieder Probleme mit der Lagerbefestigung in den Siebeinheiten gab. Zugleich sollten die Herstellungskosten gesenkt und die Gesamtleistung der Siebanlagen gesteigert werden. NSK-Experten untersuchten die Maschine sowie die Lagereinheiten und empfahlen eine Alternativkonstruktion, die in die Serienproduktion übernommen wurde.
Die Schwingsiebe, die in Steinbrüchen und im Bergbau zum Einsatz kommen, um das Material zu klassieren, werden tagtäglich sehr hart beansprucht. In besonderem Maße gilt das für die Antriebs- und Lagereinheiten der Siebe.
Ein Hersteller von Schwingsieben hatte bei einer Baureihe immer wieder Probleme an den Lagern der Vibrationsantriebe: Die Befestigung der Lager erwies sich als unzureichend. In dieser Situation wandte sich das Unternehmen an NSK mit der Aufgabe, eine optimierte Lagerkonstruktion vorzuschlagen.
NSK-Fachingenieure untersuchten sowohl die komplette Siebanlage als auch die betroffenen Lager. Ihr Verbesserungsvorschlag: Das hoch belastete, weil konstant in Schwingung befindliche Lager sollte als komplette, montagefertige Baugruppe ausgeführt werden. Diese Baugruppe kann dann einfach am Maschinenrahmen befestigt werden, ohne dass eine komplexe Montage der Einzelteile (Gehäuse, Lager und Dichtungen) erforderlich ist.
Nachdem der Vorschlag im Grundsatz akzeptiert worden war, konstruierten die NSK-Ingenieure eine maßgeschneiderte Lagerbaugruppe. Nachdem der Kunden die CAD-Zeichnungen der Konstruktion geprüft und freigegeben hatte, übernahm NSK die Montage des Gehäuses aus hochfestem Sphäroguss, der Labyrinth- und Kontaktdichtungen und der Lager vom Typ CAM-VS, die u.a. für den Einsatz in Schwingsieben entwickelt wurden. Das Lagermodul wird als Kommpletteinheit geliefert: verpackt, vorgefettet und einbaufertig mit Lageraufnahme.
Dadurch wird nicht nur die Leistung und Zuverlässigkeit der Lager unter den typischen rauen Betriebsumgebungen des Schwingsieb-Einsatzes verbessert. Der Hersteller profitiert auch von einer erheblichen Senkung der Produktions- und Montagekosten für die Lagereinheiten.
Zu den weiteren Vorteilen der Lösung gehören eine höhere Dauerfestigkeit gegen Vibrationen, Stoßbelastungen, Verschleiß und Korrosion sowie eine Senkung des Geräuschpegels um 50 bis 60%. Bei Bedarf kann die integrierte Lagereinheit nachgefettet werden.
Die Vorteile der vereinfachten Installation kann man in Euro und Cent erfassen. Bei der „alten“ Lösung musste der Hersteller der Schwingsiebe erhebliche Ausgaben für die Produktion der Gehäuse, den Kauf der Lager und die Montagekosten einkalkulieren. Jetzt bezieht er die vormontierten Lagereinheiten aus einer Hand und zu deutlich reduzierten Kosten. Die jährlichen Einsparungen belaufen sich auf rund 117.000 €.
Bild 1): Mit einer kundenspezifischen, einbaufertig angelieferten Lagereinheit hat NSK die Lagerausfälle an einer Schwingsieb-Baureihe reduziert.

Bild 2): Schnittmodell der vormontierten und in die Umgebungskonstruktion integrierten Lager-einheit
Teilen