Mood, Press, News

Unternehmen - 03/07/2023

Japan-headquartered NSK is among the top 275 companies able to demonstrate outstanding environmental achievements

Im Rahmen der gemeinsam von der Financial Times und Statista durchgeführten Studie „Asia-Pacific Climate Change Leaders“ wurde NSK in die Liste der 275 Unternehmen aufgenommen, die herausragende Umweltleistungen weltweit vorweisen können.

Um in dieses Ranking aufgenommen zu werden, mussten die Unternehmen für den Zeitraum von 2016 bis 2021 erhebliche Fortschritte bei der Reduktion der Emissionsintensität von Scope 1- und Scope 2- Treibhausgasen nachweisen. Die Emissionsintensität bezeichnet die Menge der Treibhausgasemissionen pro Nettoumsatz.

Dass NSK in diesem Zeitraum die direkten und indirekten Emissionen deutlich senken konnte, verdankt sich im Grundsatz der konsequenten Umsetzung einer klaren ESG-Strategie (für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) in der gesamten NSK-Gruppe. Konkret: Nach dem Grundsatz „Create and Utilise“ („Herstellen und Anwenden“) engagiert sich das Unternehmen umfassend für die  Erhaltung der Umwelt.

„Anwenden“ bezieht sich auf die Verwendung von NSK Produkten durch Kunden und Endverbraucher. Aufgrund ihrer Effizienz und Qualität leisten diese Produkte (Wälzlager, Kugelgewindetriebe, Linearführungen…) einen unmittelbaren Beitrag zur Reduzierung des Energieverbrauchs von Maschinen und Anlagen.

„Anwenden“ umfasst aber zum Beispiel auch die Zustandsüberwachung von Wälzlagern mit dem Ziel, deren Lebensdauer bestmöglich auszunutzen. Ein weiteres Beispiel ist die von NSK angebotene Nachbearbeitung der Laufbahnoberflächen von Wälzlagern mit dem Ziel, deren Wiederverwendung zu ermöglichen und damit Ressourcen zu sparen.

„Schaffen“ steht für die Herstellung von NSK-Produkten in kohlenstoffneutralen Fabriken. Überall auf der Welt treibt NSK die Reduzierung von CO2-Emissionen durch die Einführung hocheffizienter Produktionsanlagen voran. In der Gebäudetechnik kommen energieeffiziente Klimaanlagen, stromsparende Beleuchtung und die Stromerzeugung durch Solarzellen zum Einsatz, und insgesamt wird der Energiebedarf auf Strom aus erneuerbaren Energiequellen umgestellt.

Das gilt nicht nur für die eigene Produktion, sondern für die gesamte Lieferkette. In Europa werden beispielsweise 30% der Wälzlagerproduktion von NSK aus „grünem" Stahl hergestellt, der in kohlenstoffneutralen Werken erzeugt wird, und mehr als 95% der Lieferanten haben sich dem NSK-eigenen „Green Procurement“-Beschaffungsstandard verpflichtet.

Die Umwelt- und Nachhaltigkeitsstrategie von NSK sieht vor, die technologischen Fähigkeiten des Unternehmens mit Nachdruck zu nutzen, um auch weiterhin signifikante Beiträge zu einer nachhaltigen Gesellschaft zu leisten. Diese Mission wird NSK helfen, bis zum Geschäftsjahr 2026 eine 50-prozentige Reduktion von Scope 1- und 2-Emissionen zu erreichen (im Vergleich zum Geschäftsjahr 2017). Bis zum Jahr 2035 soll die Produktion, bezogen auf Scope 1 und Scope 2, klimaneutral sein.

Foto: NSk mit hauptsitz in Japan gehört zu den 275 ausgezeicheten Unternehmen, die beim Umweltschutz außergewöhnliche Leistungen erbringen.
Foto: metamorworks/Shutterstock

Kontaktsuche

Suchen nach
Suchen nach Schlüsselwörtern oder Auswahl aus Liste